Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Zusammenhang von Risiko und Komplexität in der Fertigung

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Nicht alle Fertigungsprozesse sind gleich. Einige Fertigprodukte erfordern nur wenige Schritte und eine geringe Nachbearbeitung, bevor sie versandbereit sind. Andere benötigen präzise Schnitte und enge Toleranzen, die sie innerhalb der Anforderungen für eine präzisere Überwachung und Ausrüstung bringen. Wieder andere sind stark abgeleitet, mit mehreren Unterprozessen, subtraktiven oder additiven Verfahren und komplexer Montage.

Auch bei Schüttgütern wie Mehl gibt es Unterschiede – sie sind oft weniger komplex als eine einzelne Einheit mit mehreren Baugruppen und elektronischen Verbindungen, wie sie bei Konsumgütern vorkommen. Schließlich gibt es Komplexitätsstufen in der Fertigung, die sich aus regulatorischen Vorgaben und Haltbarkeitsanforderungen ergeben. Das kann jeden überfordern.

Risiko steigt mit der Komplexität

Mit zunehmender Komplexität steigt in allen genannten Fällen auch das Risiko. Ein Kunststoffkleiderbügel unterliegt nicht denselben Vorschriften wie ein bearbeitetes Teil für die Luftfahrtindustrie. Auch Schuhe werden nicht nach denselben Sicherheitsanforderungen reguliert wie Arzneimittel.

Mit wachsender Komplexität steigt nicht nur das Risiko, sondern es wächst häufig exponentiell. Ein Beispiel ist ein Produkt wie Insulin. Es erfordert höchste Standards im Prozess und bei der Sauberkeit, und das Risiko des Verderbens verlangt kontrollierte Umgebungen. Nach der Produktion muss es gekühlt und vor Ablauf des Verfallsdatums verwendet werden.

Jede Komplexitätsstufe muss im Fertigungsprozess berücksichtigt werden. Doch auch die Risikominderung – sowohl für einzelne Risiken als auch für deren Überschneidungen – muss Teil dieses Prozesses sein. Dieses sich verändernde Risikoniveau erfordert kontinuierliche Aktualisierungen von Technologie und Ausrüstung sowie eine sorgfältige und häufig manuelle Verfolgung.

Risiko, den Überblick zu verlieren

Viele Unternehmen sind von dem Papieraufwand, der traditionell für diese komplexen Produkte und die damit verbundenen Risiken erforderlich ist, überfordert. Fehler passieren, und es ist für Hersteller ohne die notwendige Verwaltungsinfrastruktur schwierig, Risikominderung zu gewährleisten, zu expandieren oder neue Märkte zu erschließen.

Ein Schwerpunkt von Aufsichtsbehörden und Regierungen lag in den letzten Jahren auf der Rückverfolgbarkeit und der Eigentumskette von Materialien. Jedes Jahr steigen die Anforderungen und Toleranzen, und herkömmliche Rückverfolgbarkeit ist durch manuelles Datenmanagement zeitverzögert und fehleranfällig.

Neben Produktrisiken müssen Hersteller auch Risiken von Lieferanten in Bezug auf Produktqualität, Lieferung und verpasste Fristen managen. Wie die Pandemie deutlich gemacht hat, litt die Zuverlässigkeit der Lieferkette; viele Branchen waren gezwungen, Ersatzprodukte für kritische Anwendungen einzusetzen, was das Risiko für den fertigenden Hersteller erhöhte.

Komplexität und Risiko mit Smart Manufacturing mindern

Da Komplexität das Risiko erhöht, sind beide Faktoren in der Fertigung eng miteinander verknüpft. Diese Verbindung bedeutet jedoch, dass sie mit derselben Lösung adressiert werden können.

Mit einer IIoT-fähigen Plex Smart Manufacturing Platform sind Unternehmen besser in der Lage, Risiken und Komplexität digital zu steuern – durch:

  • Vernetzte Ausrüstung – Wenn alle Anlagen vernetzt sind, können Daten an cloudbasierte Analysen gestreamt werden, um Trends zu erkennen und prädiktive Lösungen zu bieten, die bei manueller Verwaltung übersehen würden.
  • Weniger Fehler – Da die Ausrüstung vernetzt ist, erfolgt die Datenerfassung automatisiert. Diese Automatisierung eliminiert fehleranfällige manuelle Dateneingaben, Verzerrungen und Zeitverluste durch Datenabstimmung.
  • Erweiterte Analysen – Die Stärke einer Smart Manufacturing-Plattform liegt in ihren Analysefähigkeiten. Mit Millionen von Datenpunkten ist die Analyse tiefer und wirkungsvoller als jede menschliche Auswertung. Und da sie in Echtzeit erfolgt, können Entscheidungsträger auf die aktuelle Situation reagieren und proaktiv handeln.
  • Umsetzbare Erkenntnisse – Erweiterte Analysen liefern umsetzbare Erkenntnisse. Da sowohl Komplexität als auch Risiko als Teil des Prozesses gesteuert werden, ermöglichen die gewonnenen Erkenntnisse den Verantwortlichen, kontinuierliche Verbesserungen zur weiteren Prozessoptimierung umzusetzen.
  • Ganzheitlicher Überblick über die Betriebsabläufe – Ein problematischer Prozess mit engen Toleranzen kann manuell gesteuert werden, erfordert jedoch volle Aufmerksamkeit. Wer sich auf einen komplexen Prozess konzentriert, verliert leicht einen anderen aus dem Blick. Mit einer modernen Smart Manufacturing-Plattform erhalten Manager einen ganzheitlichen Überblick über die Betriebsabläufe und verstehen, wie sich Risiko und Komplexität dynamisch im gesamten Unternehmen auswirken.

Unabhängig vom Komplexitäts- und Risikoniveau Ihres Unternehmens unterstützt Sie eine Lösung wie die Plex Smart Manufacturing Platform dabei, Komplexität in optimierte Prozesse zu integrieren und Risiken zu steuern, während Sie alle genannten Vorteile nutzen.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie Plex Ihre Betriebsabläufe einfacher, sicherer und erfolgreicher gestalten kann.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.