Wenn Sie an Metallstanzen und -fertigung denken, denken Sie vielleicht nicht sofort an den Einsatz modernster Technologie für präzises Metalldesign in dieser Branche. Doch tatsächlich ist die intelligente Anwendung von Fertigungstechnologie ein zentrales Merkmal erfolgreicher Hersteller.
Bei Plex sehen wir besonders gerne, wie unsere Kunden Technologie nutzen, einschließlich ERP-Systemen, die Endanwendern beachtliche Vorteile verschaffen und ihnen helfen, Ziele zu erreichen, die einst unerreichbar schienen. Mit Echtzeitdaten und präzisem Einblick in die Abläufe im Fertigungsbereich bietet ein vernetzter Fertigungsansatz einen echten Mehrwert für den Betrieb.
Während wir uns auf die FABTECH vom 11.–14. November in Chicago vorbereiten und die besten Unternehmen der Metallverarbeitung treffen, möchten wir die Gelegenheit nutzen, einige der Hersteller hervorzuheben, mit denen wir zusammenarbeiten und die erhebliche Fortschritte machen, um ihr Geschäft auszubauen und die Branche voranzubringen.
Hier sind sechs Unternehmen, die eine digitale Transformation durchlaufen haben und die Vorteile einer vernetzten Fertigungserfahrung nutzen. Besuchen Sie uns gerne am Stand D46246, um mehr über ihre Erfolgsgeschichten zu erfahren.
Gill Industries
Gill Industries nutzte QuickBooks und Kalkulationstabellen zur Verwaltung von Geschäfts- und Produktionsprozessen an acht globalen Standorten, was häufig zu veralteten Informationen führte. In Kombination mit einer neuen Geschäftsleitung, die Leistungskennzahlen für das gesamte Unternehmen aus acht Werken forderte, entstand die Notwendigkeit, Prozesse in allen Standorten zu standardisieren. Mit Plex als Zentrales Erfassungssystem zentralisierte das Unternehmen Betriebsdaten und ermöglichte es der IT, sich auf wertschöpfende Geschäftsaktivitäten zu konzentrieren. Durch Qualitätsprüfungen und Produktionsaufzeichnungen in Echtzeit konnte Gill hohe Qualitätsstandards aufrechterhalten. Diese Maßnahmen brachten ihnen 2019 den Plex Impact Award ein.
G&W Industries
Dieses Metallfertigungsunternehmen nutzte ein ERP-System, das nicht bedienerfreundlich war. Es war so veraltet, dass sie auf manuelle, papierbasierte Prozesse zurückgreifen mussten, um die Systemgrenzen zu überwinden. Dies führte zu ungenauen Lagerbestandsberichten und einem manuellen System, das wertvolle Ressourcen beanspruchte. Dank Cloud-Technologie erhielten sie Echtzeitdatenzugriff und konnten letztlich ihre Kunden zuverlässig beliefern. Dadurch stieg ihre pünktliche Lieferung von etwa 85 Prozent auf bis zu 98 Prozent. Außerdem reduzierten sie von 3500 Blechteilen in einer Excel-Kalkulationstabelle auf nur zwei Wochen an Rohstoffen.
Hatch Stamping
Als Hatch Stamping ein erhebliches Wachstum verzeichnete, war es an der Zeit, die bestehenden Technologielösungen zu evaluieren. Es stellte sich heraus, dass das ERP-System nicht leistungsfähig genug war, um die Anforderungen und Ziele eines wachsenden Unternehmens zu erfüllen. Nach der Prüfung weiterer Lösungen entschied man sich für Plex, um sämtliche Daten in einem bedienerfreundlichen System zu integrieren. Heute können Mitarbeitende Echtzeitdaten eingeben und abrufen, um fundierte Entscheidungen in kürzester Zeit zu treffen. Diese Genauigkeit hilft dem Unternehmen, Ressourcen zu steuern, indem Abfall vermieden und Fehler reduziert werden. Hatch kann zudem Konten und Lagerbestände für jede Anlage verwalten – etwas, das zuvor nicht möglich war. Dies verschafft der Geschäftsleitung maximale Transparenz.
HK Metalcraft
Als Hersteller hochwertiger Präzisionsmetallstanzteile und geformter Produkte ist HK Metalcraft stolz darauf, die komplexen Anforderungen seiner Kunden erfüllen zu können. Doch als die Kundenanforderungen immer anspruchsvoller wurden, erkannte das Unternehmen, dass das bestehende ERP-System diesen Ansprüchen nicht mehr gerecht wurde. Nach der Recherche verschiedener Lösungen entschied Präsident Joshua Hopp, das Unternehmen in die Cloud zu bringen. Seitdem hat sich die Nutzung der Betriebsdaten grundlegend verändert: Sie werden nun gezielt für Bereiche wie Gewinn- und Verlustrechnung oder zur Verringerung von Ausfallzeiten im Fertigungsbereich eingesetzt. Anstatt das bestehende ERP-System nur zu verwalten, kann die IT-Abteilung es nun nutzen, um das Unternehmen zu steuern und sich auf die Sammlung nützlicher Informationen für kontinuierliche Verbesserungen zu konzentrieren.
Wisco Industries
Wisco Industries hatte sich an sein ERP-System gewöhnt und akzeptierte Produktionsausfälle als Teil der Geschäftskosten. Doch als Kunden Funktionen wie integrierte Qualität verlangten, wurde ein Upgrade des ERP-Systems notwendig. In einer Ausgabe des Fabricator Magazine stieß das Unternehmen auf Plex – und blieb dabei. Wisco verfügt nun über ein umfassendes ERP-System mit integrierter Qualität und EDI, das Kommunikation und Compliance zur betrieblichen Strategie macht. Zudem konnte der gesamte Lagerbestand um 20 Prozent und der Rohstoffbestand um 15 Prozent reduziert werden.
Toyotetsu
Der Automobilzulieferer Toyotetsu wusste, dass für Wachstum im Unternehmen eine technologische Grundlage geschaffen werden musste, um ein wirklich vernetzter Hersteller zu werden und die Vision zu verwirklichen, eine führende Rolle in der Smart Manufacturing einzunehmen. Mit der Plex Smart Manufacturing Platform konnte Toyotetsu seine speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) in über 250 Arbeitszentren integrieren – mit dem Ziel, eine 100-prozentige SPS-Integration zu erreichen. So erhalten sie bessere Einblicke in sämtliche Aspekte der Fertigung und verfügen über die Werkzeuge, um langfristige Geschäftsziele zu realisieren.
Verwandte Artikel