Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

IIoT-Entmystifizierung – Wichtige Begriffe für Hersteller

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_190827_DemystifyingIIoT_DE

Sie haben inzwischen viel über das industrielle Internet der Dinge (IIoT) gehört. Es handelt sich um ein Netzwerk von ständig vernetzten Dingen und Systemen, die einen stetigen Datenstrom erzeugen, aus dem sich überzeugende, synergetische Analysen ableiten lassen, die unter anderem zur Steigerung der Gesamteffizienz eines Fertigungsbetriebs genutzt werden können. 

Das IIoT ist in der Theorie einfach, aber die Terminologie kann manchmal verwirrend sein. Wenn Sie sich mit dem IIoT beschäftigen und das Gefühl haben, den Überblick zu verlieren, hier unser Rat: Halten Sie inne und konzentrieren Sie sich nur auf das, was wirklich wichtig ist.

Als Hersteller müssen Sie nicht immer ein Experte für die Technologie hinter dem IIoT sein. Sie müssen nur so viel wissen, dass Sie ein informierter Nutzer dieser Technologie sind.

Vor diesem Hintergrund finden Sie hier die IIoT-Begriffe, die unserer Meinung nach für Hersteller am wichtigsten sind.

Datenterminologie

Ein Großteil der IIoT-Terminologie dreht sich um Daten – insbesondere um die beachtlichen Datenmengen, die das IIoT generiert:

  • Big Data. Ein sehr großer Datensatz, der auf Muster und Trends analysiert werden kann.
  • Public Cloud. Computing-Dienste, die von einem Drittanbieter über das öffentliche Internet angeboten werden und für jeden zugänglich sind, der sie nutzen oder erwerben möchte (im Gegensatz zum Aufbau einer lokalen/physikalischen Infrastruktur). Die „Vorteile“ werden wir in einem separaten Beitrag behandeln. 
  • Private Cloud. Computing-Ressourcen, die über eine private IT-Infrastruktur bereitgestellt und verfügbar sind. Rechenzentrumsressourcen können On-Premises oder von einem Drittanbieter außerhalb des Standorts betrieben werden.
  • Hybrid-Cloud. Eine Rechenumgebung, die eine Mischung aus On-Premises-, Private-Cloud- und Public-Cloud-Diensten von Drittanbietern mit Orchestrierung zwischen den beiden Plattformen verwendet.
  • Streaming-Daten. Daten, die kontinuierlich von verschiedenen Quellen generiert werden.
  • Sensordaten. Die Ausgabe eines Geräts, das eine Art von Eingabe aus der physischen Umgebung erkennt und darauf reagiert. Die Ausgabe kann verwendet werden, um Informationen oder Eingaben an ein anderes System zu liefern oder um einen Prozess zu steuern.
  • Zeitreihendaten. Daten, die zusammen darstellen, wie sich ein System, ein Prozess oder ein Verhalten im Laufe der Zeit verändert.

Terminologie zu Geschäftsprozessen

Sie werden auch viele Begriffe hören, die bestimmte Geschäftsprozesse beschreiben:

  • Zustandsüberwachung. Der Prozess der Überwachung physikalischer Parameter (z. B. Temperatur, Vibration usw.), die den Zustand einer Maschine anzeigen und auf mögliche Fehler hinweisen können. Die Zustandsüberwachung ist eine wichtige Komponente der vorausschauenden Wartung.
  • Vorausschauende Wartung. Techniken, die dazu dienen, den Zustand von im Einsatz befindlichen Anlagen zu bestimmen, um vorherzusagen, wann eine Wartung durchgeführt werden sollte. Dieser Ansatz verspricht Kosteneinsparung gegenüber routinemäßiger oder zeitbasierter vorbeugender Wartung, da Aufgaben nur dann ausgeführt werden, wenn dies gerechtfertigt ist.
  • Operational Intelligence. Eine Kategorie von dynamischen Echtzeit-Analysen, die Transparenz und Einblicke in Daten, Streaming-Ereignisse und Geschäftsabläufe liefern.
  • Gesamtanlageneffektivität (OEE). Ein Maß dafür, wie gut ein Fertigungsbetrieb (Anlagen, Zeit und Material) im Vergleich zu seinem vollen Potenzial genutzt wird, während der geplanten Betriebszeiten.
  • Anlagenüberwachung. Der Prozess der Überwachung aller Aktivitäten, die mit einer bestimmten Maschine zusammenhängen. Dazu gehören unter anderem Produktion, Leistung, Qualität, Zustand usw.

Technische Terminologie

Sie brauchen einen Schnellkurs in der technischen Terminologie des IIoT? Hier ist er:

  • Application Programming Interface (API). Ein Satz von Funktionen oder Verfahren, die es einer Anwendung ermöglichen, auf die Funktionen oder Daten einer anderen Anwendung oder eines anderen Dienstes zuzugreifen bzw. mit diesen zu interagieren.
  • Gateway. Ein Gerät (normalerweise physisch, kann aber auch einfach eine Anwendung sein), das Informationen von vielen Punkten empfängt und an ein anderes Netzwerk überträgt.
  • Edge-Gateway. Ein physisches Gerät oder Softwareprogramm, das die Cloud mit lokalen Steuerungen, Sensoren und intelligenten Geräten verbindet.
  • Ignition. Server-Software von Inductive Automation, die als Hub für die Systemintegration im Fertigungsbereich dient.
  • Kepware. Server-Software von PTC, die als Hub für die Systemintegration im Fertigungsbereich dient.
  • Open Platform Communication (OPC). Eine Reihe von Standards und Spezifikationen für die industrielle Telekommunikation.
  • Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS). Ein industrieller Digitalcomputer, der den Zustand von Eingangsgeräten kontinuierlich überwacht, um Entscheidungen (zur Steuerung von Fertigungsprozessen und -anlagen) auf der Grundlage vorprogrammierter Logik zu treffen. 
  • Radio Frequency Identification (RFID). Eine Technologie für die drahtlose Kommunikation, die Funkfrequenzen verwendet, um passive Tags (kleine Schaltkreisantennen) mit Strom zu versorgen, um Personen oder Objekte eindeutig zu identifizieren.
  • Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Eine Steuerungssystemarchitektur, die Computer und vernetzte Datenkommunikation zur Überwachung und Steuerung von Anlagen im Fertigungsbereich verwendet.

Terminologie zu Sicherheit und Standards

Nehmen Sie sich abschließend einige Minuten Zeit, um sich mit der Terminologie zu Sicherheit und Standards vertraut zu machen:

  • Identity and Access Management (IAM). Ein Framework aus Geschäftsprozessen, Richtlinien und Technologien, das digitale Identitäten verwaltet (z. B. für Authentifizierungs- und Zugriffsmanagement).
  • Modbus. Eines der Kommunikationsprotokolle in der Fertigung, das zum Übertragen von Informationen zwischen elektronischen Geräten verwendet wird.
  • Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Ein Nachrichtenprotokoll, das auf TCP/IP aufsetzt. Entwickelt für Anwendungsfälle mit geringem Code-Footprint oder begrenzter Netzwerkbandbreite. 
  • MTConnect. Ein Open-Source-Kommunikationsprotokoll, das auf offenen Standards basiert. Viele moderne Werkzeugmaschinen sind damit ausgestattet.
  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Die Sprache, die für den Zugriff auf das Internet verwendet wird.
  • Ethernet IP. Eines der Fertigungskommunikationsprotokolle, die für die Übertragung von Informationen zwischen elektronischen Geräten verwendet werden. Ethernet IP wurde ursprünglich von Rockwell Automation entwickelt.
  • HyperText Transfer Protocol (HTTP). Das zugrunde liegende Protokoll, das vom World Wide Web verwendet wird. HTTP definiert, wie Nachrichten formatiert und übertragen werden und welche Aktionen Webserver und Browser als Reaktion auf verschiedene Befehle ausführen sollten.

Mit dem Verständnis dieser grundlegenden Terminologie sind Sie bereit, Ihre IIoT-Recherche fortzusetzen und Ihre Optionen zu bestimmen.

Aber hören Sie hier nicht auf. Erfahren Sie, wie Cloud-ERP jede IIoT-Strategie verbessern kann, indem Sie ein kostenloses Whitepaper herunterladen:Wie Cloud-ERP IIoT zu einer kritischen Erfolgsstrategie für die Fertigung macht.

Themen: Raumfahrt Automobil Lebensmittel und Getränke Hightech & Elektronik Industrielle Fertigung Kunststoffe & Gummi Präzisions-Umformtechnik IIoT Industrie 4.0

Anurag Garg
Anurag Garg
VP und Head of Analytics & Internet der Dinge, Plex Systems
Anurag Garg ist VP und Leiter der Bereiche Analytics und Internet der Dinge bei Plex Systems und verantwortlich für die Strategie und Bereitstellung der Connected Manufacturing- und IntelliPlex-Produkte von Plex. Als ehemaliger Mitbegründer und CEO von DATTUS, das 2018 von Plex übernommen wurde, wurde Anurag in den Publikationen Pumps and Systems, Smart Industry und Manufacturing Automation vorgestellt. Er wurde 2017 in die Liste „Forbes 30 Under 30“ aufgenommen, 2016 in die Liste „40 under 40 Midwest Energy Leaders“ von Midwest Energy News aufgenommen und im selben Jahr von der Umweltunternehmergruppe E2C als „Clean Energy Power Player“ ausgezeichnet. Anurag hat seinen Bachelor- und Master-Abschluss in Elektrotechnik an der Purdue University erworben und sein Promotionsprogramm zugunsten unternehmerischer Aktivitäten abgebrochen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.