Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Bringen Sie die Katze ins Haus und verriegeln Sie die Tür: Schutz Ihrer Daten

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

An Tagen, an denen die Temperatur genau richtig ist, gibt es nichts Besseres als eine Fliegengittertür, die die Brise und das Sonnenlicht hereinlässt und die Insekten draußen hält. Während dieses Bild für ruhige Nachmittage zu Hause idyllisch ist, ist es ein Albtraum für die Sicherheit eines smarten Herstellers, dessen größte Notwendigkeit es ist, seine Daten zu schützen.

Die Realität ist: Im Unternehmen ist die Temperatur nicht immer ideal. Und während niemand Insekten im Gebäude haben möchte, hält eine Fliegengittertür auch größere, gefährlichere Eindringlinge nicht fern. 

Heutige Fertigungsabläufe sind gleichermaßen Rechenzentrum und Produktionsmaschinen. Zunehmend gefährliche Sicherheitsbedrohungen können Prozesse stören, Mitarbeitende gefährden und Unternehmensdaten zerstören. Daher ist es entscheidend, Ihre Werte so sorgfältig zu schützen wie ein geliebtes Haustier.

Der Realität ins Auge sehen

Die Digitalisierung schreitet in der Industrie rasant voran, mit 97 % der Hersteller, die planen, Technologie für die intelligente Fertigung einzusetzen. Gleichzeitig verzeichnet die Fertigungsbranche die höchsten durchschnittlichen Ransomware-Zahlungen aller Sektoren. Das ist die neue Realität: Modernisierung ist für den Erfolg unerlässlich, muss aber mit einem starken Cybersicherheitsplan einhergehen. Deshalb ist es an der Zeit, die Katze (Ihre Daten) ins Haus zu holen und die Fliegengittertür gegen etwas Stabileres wie einen Tresor auszutauschen.

Verstehen, was draußen lauert

Um die Notwendigkeit erhöhter Sicherheit in der intelligenten Fertigung zu verstehen, muss man zunächst die bedeutendsten Bedrohungen kennen, denen Unternehmen in der smarten Fertigung ausgesetzt sind:

  1. Ransomware – Ransomware bleibt eine der größten Bedrohungen und verschafft sich Zugang über bestehende Software, Downloads von Geräten wie USB-Sticks, gefälschte Updates echter Produkte, Videospiele und E-Mail-Anhänge.
  2. IIoT-Schwachstellen – Als Kerntechnologie der intelligenten Fertigung übertragen IIoT-Geräte wie Sensoren Daten autonom und führen Funktionen in vielen industriellen Anwendungen aus. Viele dieser Geräte befinden sich in Netzwerken mit schwacher oder fehlender Sicherheit, was einen leichten Zugang für Angreifer ermöglicht.
  3. Verbreitung persönlicher Geräte – Persönliche Geräte im Fertigungsbereich sind nahezu unmöglich zu verwalten. Viele Unternehmen erlauben diese Geräte sowie die Verbindung zum Internet oder das Aufladen über einen PC.
  4. Softwareangriffe – Die meisten Unternehmen nutzen eine Kombination aus älterer Software für Unternehmensfunktionen. Diese Legacy-Software ist oft veraltet oder enthält Sicherheitslücken, wenn sie mit Komponenten von Fertigungssystemen für die intelligente Fertigung integriert wird.
  5. Cloud-Angriffe – Trotz enormer Fortschritte bei der Cloud-Sicherheit bleibt dies ein Bereich, der für einige Unternehmen ausgenutzt werden kann.

Die richtige Tresortür wählen

Der beste Weg, Ihre Fliegengittertür durch eine Tresortür zu ersetzen, ist eine sorgfältige Auswahl durch Recherche und die erforderliche Sorgfalt, um die richtige Entscheidung zu treffen. Natürlich spricht die beste Sicherheit für sich. Kunden aus der smarten Fertigung, die bereits eine robuste und sichere Plattform gewählt haben, können Hinweise darauf geben, wer die sichersten Funktionen bietet und worin diese bestehen.

Neben Referenzen sollten Sie auf die Einhaltung und das Engagement für internationale Sicherheitsstandards achten. So wurde beispielsweise die Plex Smart Manufacturing Platform™ als „ISO/IEC 27001:2013 certification“ ausgezeichnet, um ihr Engagement für Datensicherheit bei ihrer führenden Cloud-Infrastruktur zu unterstreichen. Die Plattform nutzt zusätzliche Funktionen zur Überwachung von Bedrohungen und zur Nachverfolgung von Änderungen. Dazu gehören mehrschichtige, solide Sicherheitsprotokolle zur Abwehr von Malware sowie gehärtete Firewall-Cluster zur Überwachung von Bedrohungen und zur Nachverfolgung von Änderungen angesichts der unaufhörlichen Angriffsversuche.

Die Tür schließen

Lösungen für die intelligente Fertigung verbessern Effizienz, Leistung, Kosten und Risikominderung, aber die Umsetzung einer Sicherheitsstrategie parallel zu jeder Lösung ist entscheidend. So bleiben Ihre Daten hinter der Stärke einer Tresortür geschützt, anstatt durch eine offene Tür den Wind hereinzulassen und dabei sensible Unternehmensdaten preiszugeben.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Cybersicherheit in Ihre Softwareauswahl passt, indem Sie den Smart Manufacturing Software Buyer’s Guide lesen.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.