Die Technologie hat sich im vergangenen Jahrzehnt rasant weiterentwickelt – und es scheint, als beschleunige sich dieser Fortschritt mit jedem Jahr. Wenn es um bahnbrechende Technologien geht, hat die Produktion sicherlich ihren Anteil erlebt, zuletzt durch Trends wie Industrie 4.0 und die transformative Konnektivität, die durch das IIoT ermöglicht wird.
Das MIT erstellt eine Liste von „bahnbrechenden“ Technologien, von denen die Organisation überzeugt ist, dass sie unser Leben grundlegend beeinflussen werden. In diesem Jahr gibt es zwei Technologien, auf die Hersteller besonders achten sollten, da sie die Produktionsbranche und die Art und Weise, wie Produkte gefertigt werden, direkt beeinflussen.
3D-Metalldruck
Viele Hersteller sind mit dem 3D-Druck vertraut. Doch inzwischen wird es immer günstiger und einfacher, mit Metall zu drucken. Die Auswirkungen auf die Produktion könnten erheblich sein, insbesondere für Branchen mit geringer Stückzahl oder Einzelanfertigungen. Aus Sicht des Lagerbestands müssten Hersteller weniger vorhalten, da sie benötigte Teile einfach bei Bedarf drucken könnten. Das Potenzial für die On-Demand-Produktion bedeutet, dass Hersteller flexibler reagieren und sich schneller an die sich ändernden Anforderungen der Kunden anpassen können. Interessant an dieser nächsten Entwicklung ist, wie sich die Nutzung von Metall weiterentwickelt. Neue 3D-Metalltechnologien ermöglichen zudem die Herstellung leichterer, stabilerer Bauteile und komplexer Formen, sodass Unternehmen Metall für anspruchsvollere Anwendungen als je zuvor in Betracht ziehen können. Dies ist unter anderem auf Methoden zurückzuführen, die eine präzisere Kontrolle der Mikrostruktur von Metallen erlauben und so neue Möglichkeiten für den Einsatz und die Anwendung von Metall eröffnen.
Künstliche Intelligenz
Maschinelles Lernen bietet enormes Potenzial für die Produktionsbranche und damit auch für die Lieferkette. Die Fähigkeit von Maschinen, auf Basis vergangener Daten bessere und effizientere Produktionswege vorzuschlagen, könnte die Branche grundlegend verändern. In einem aktuellen Beitrag auf Forbes.com wird eine Produktionsanlage in Japan beschrieben, in der Roboter sich selbst bauen, testen und inspizieren. Obwohl diese Anlage einzigartig ist und zu den ersten „Lights-out-Fabriken“ der Welt zählt, beweist sie, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produktion realisierbar ist und keineswegs mehr in ferner Zukunft liegt.
Auch wenn es so erscheinen mag, als lägen diese Technologien noch Jahrzehnte entfernt, beeinflussen diese sehr realen Anwendungen bereits heute die Branche.
Verwandte Artikel