Die moderne Fertigung arbeitet erfolgreich mit Softwareanwendungen, die eine Vielzahl von Funktionen abdecken. Dazu gehören ERP, Materialbedarfsplanung (MRP), MES und mehr.
Heute sind viele dieser Plattformen so konzipiert, dass sie mit Automatisierungstechnologien innerhalb des IIoT zusammenarbeiten. Dadurch liefert diese Software durch die Nutzung von Echtzeitdaten genauere Einblicke.
Doch wie steht es um Anwendungen für das Lieferkettenmanagement? Diese spezialisierten Anwendungen umfassen Software, die den Einkauf, die Beschaffung, den Versand, die Lagerhaltung und die Überwachung von Rohstoffen und Komponenten auf einer zentralen Plattform elektronisch koordiniert, um Fertigprodukte herzustellen. Durch die Integration und Automatisierung dieser Funktionen in den Online-Geschäftsprozess eines Unternehmens helfen cloudbasierte Anwendungen für das Lieferkettenmanagement (Lieferkettenmanagement), effizientere Produktionsprozesse zu entwickeln.
Zentrale Funktionsbereiche von Lieferkettenanwendungen – ein Überblick
Das Lieferkettenmanagement umfasst sechs zentrale Anwendungsbereiche: Bedarfs- und Angebotsplanung, Produktion und Kapazität, Planung, Lieferantenmanagement sowie Versand und Logistik. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über jeden Bereich.
1. Bedarfsplanung
Die Bedarfsplanung ist der Prozess der Prognose der zukünftigen Nachfrage nach Fertigprodukten, damit die Lieferung pünktlich beim Kunden eintrifft. Sie nutzt Prognosen und Modellierungen, um die Nachfrage zu erkennen, sodass andere Komponenten der Lieferkette ausgelöst werden, um Materialien zu beschaffen. Plex Supply Chain Planning verschafft Unternehmen eine höhere Genauigkeit bei der Erkennung und Prognose der Nachfrage als manuelle Planungssysteme und steigert so die Effizienz der Lieferkette.
2. Angebotsplanung
Dies ist der Prozess der Beschaffung von Rohstoffen, um die prognostizierte Nachfrage zu erfüllen. Dazu gehören Einkauf, Lagerhaltung und Lagerbestand sowie weitere Auftragsparameter wie optimale Bestellpunkte, Mindest-/Höchstbestände und Lieferzeiten. Die Automatisierung dieser Funktionen mit Software verknüpft diese Abläufe und ermöglicht mehr Kontrolle, geringere Kosten und eine höhere Wahrscheinlichkeit, Aufträge termingerecht abzuschließen.
3. Produktionsplanung
Diese Anwendung stellt sicher, dass Maschinen, Arbeit und Materialien in einer zeitlich abgestimmten Reihenfolge zur Verfügung stehen, um Liefertermine einzuhalten. Sie kann Kapazitätsplanung, Auslastung von Arbeitszentren und Parameter für Unfertige Erzeugnisse umfassen. Erweiterte Software ermöglicht sowohl Kapazitätsplanung als auch Grobkapazitätsplanung für eine vorausschauende Kapazitätsplanung.
4. Lieferantenmanagement
Traditionelles Lieferkettenmanagement basierte auf mündlichen Vereinbarungen, gefaxten Bestellungen und E-Mails. Lieferantenmanagement umfasst heute Vertragsprüfungen und die Bewertung der Lieferantenleistung. Durch Software zur Nachverfolgung und Überwachung von Materialien über die gesamte Lieferkette hinweg können Unternehmen Qualität und Lieferstrategien verbessern und Anbieter mit Tools wie „Vendor Managed Inventory“ in eine partnerschaftliche Rolle einbinden.
5. Versand und Logistik
Eine durchgängige Lieferkette ist nur mit fortschrittlicher Software und cloudbasierten Anwendungen möglich. Damit können Unternehmen Logistik und Versand besser planen, Engpässe vermeiden, transportbezogene Kosten kontrollieren und den Wareneingang reibungslos steuern.
6. Analysen
Lieferkettenmanagement-Software ist cloudbasiert und bietet auch kleineren Herstellern erweiterte Analysen und Algorithmen. Da jede Anwendung Daten unmittelbar in die Cloud einspeist, werden Informationen bereinigt, analysiert und den Nutzern Erkenntnisse bereitgestellt. Dies verbessert die Entscheidungsfindung und löst Automatisierung in Form autonomer oder halbautonomer Aktionen aus. Analysen stehen im Zentrum aller Lieferkettenanwendungen und sorgen für ein nahtloses Zusammenspiel des Systems.
Wie sich Anwendungen für das Lieferkettenmanagement ergänzen
Lieferkettenanwendungen arbeiten zusammen, um das gesamte Lieferkettensystem eines Unternehmens effizient am Laufen zu halten. Software wie Plex Plex Supply Chain Planning kann in ERP-, MRP-, MES- und IIoT-Systeme integriert werden, um diese Produktionsanwendungen zu erweitern und eine noch höhere Genauigkeit auf Unternehmensebene über die gesamte Lieferkette hinweg zu erzielen.
Plex Supply Chain Planning bietet umfassende Software für die Bedarfs- und Angebotsplanung sowie spezialisierte Anwendungen wie Lagerbestandsprognose und -optimierung, Grobkapazitätsplanung, Distributionsbedarfsplanung und mehr.
Wenn Ihr Unternehmen ein führendes Lieferkettenmanagement-System mit leistungsstarken Anwendungen für das Lieferkettenmanagement sucht,kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie wir Sie unterstützen können.
Verwandte Artikel