Die Veranstaltung findet vom 6.–9. November in Boston, MA, statt. Automation Fair 2023, präsentiert von Rockwell Automation, stellt die modernste industrielle Automatisierungstechnologie der Gegenwart vor.
Die Automation Fair 2023 ist die führende Veranstaltung für industrielle Automatisierung und ein Muss für alle, die sich mit digitaler Transformation beschäftigen. In diesem Jahr wird Plex, by Rockwell Automation, mehrere Referenten präsentieren, die ihre Fortschritte in der Smart-Factory-Automatisierung vorstellen.
Einer dieser Referenten ist Brian Martenson, Product Manager für Plex, der ein integrierter Bestandteil der Weiterentwicklungen innerhalb der Plex Systems QMS-Softwarelösung war.
Wir haben mit Brian gesprochen, um mehr darüber zu erfahren, wie das Plex QMS digitale Qualität in der Fertigung vorantreibt.
Wie fügt sich Plex QMS in die Vision der Automation Fair 2023 ein?
Im Gespräch erläuterte Brian, dass das Plex QMS ein logischer und organischer Bestandteil der Automation Fair 2023 ist. Mit einer Mischung aus Ausrüstung, Komponenten, Hardware und Technologie ist Brian der Ansicht, dass die QMS-Software – neben anderen Lösungen wie ERP und MES – allen, die fortschrittliche Automatisierung anstreben, ein vollständiges Spektrum an Optionen bietet.
Wenn Qualität der Ausgangspunkt ist, kann Technologie funktional und grundlegend signifikante Vorteile liefern. So wird sichergestellt, dass der ROI auf Automatisierungsinvestitionen ohne Abfall realisiert wird, weil die Grundlage der Qualität bereits vorhanden ist.
QMS und Smart Manufacturing
Brian erläuterte außerdem, wie Plex QMS in das Smart Manufacturing eingebettet ist. Seiner Ansicht nach ist die Digitalisierung von Qualitätssystemen und -prozessen eine Kernfunktionalität des Smart Manufacturing, da eine Smart-Manufacturing-Plattform bereits Produkt- und Prozessdaten sammelt.
Brian führte weiter aus, dass die manuelle Verfolgung und Pflege von Qualitätssystemen keinen Sinn mehr ergibt, wenn Sie über eine fortschrittliche Smart-Manufacturing-Plattform verfügen. Durch den Wegfall manueller Komponenten können Anwender digitale Qualität voll ausschöpfen, die auf denselben Daten und Erkenntnissen basiert wie andere Plattformkomponenten.
Diese Echtzeiteinblicke sind sofort verfügbar und beseitigen die Zeitverzögerung, die bei traditionellen Qualitätssystemen üblich ist. Unternehmen können so erforderliche Maßnahmen direkt an der Quelle ergreifen, anstatt im Nachhinein Papierdokumente nachzuverfolgen.
Digitale Qualität in Echtzeit für kritische Branchen
Branchen wie die Automobilindustrie sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie unterliegen strengen Auflagen, Vorschriften und Compliance-Anforderungen. Brian wies darauf hin, dass herkömmliche Dokumentenlenkung und Änderungsprozesse für diese Branchen angesichts dieser Herausforderungen nicht mehr praktikabel sind.
Brian sagt, dass mit dem Plex QMS ein Großteil der erforderlichen Funktionalitäten für die digitale Verwaltung von Dokumentenlenkung und Veränderungsmanagement bereits out-of-the-box verfügbar ist. Da das System cloudbasiert und in Echtzeit arbeitet, stehen Änderungen, die im Betrieb vorgenommen werden, sofort im gesamten Unternehmen zur Verfügung, sodass Compliance- und regulatorische Anforderungen schnell adressiert werden.
Setzen Sie Plex QMS an den Anfang Ihrer Reise
Im Gespräch über die Integration des Plex QMS mit anderen Plex-Lösungen betont Brian, dass das QMS zu Beginn ein wertvoller Bestandteil der digitalen Reise ist. Er weist darauf hin, dass alle Unternehmen Qualitätsprobleme haben. Wenn sie mit einem digitalen QMS starten, ergeben sich viele Chancen für Veränderungen und Prozessverbesserungen in den Betriebsbereichen.
Beispielsweise können Probleme beim Lagerbestand, in Produktionsprozessen, SOPs, der Wartung und viele weitere Herausforderungen identifiziert werden, weil Qualitätsanalysen und -einsichten den Weg weisen. Brian ist zudem der Meinung, dass, wenn Sie andere Herausforderungen angehen, ohne mit Qualität zu beginnen, diese Kosten für immer verloren sind, da die Qualitätsprobleme bestehen bleiben.
Definition digitaler Qualität
Viele Unternehmen, die ihre digitale Reise beginnen, haben Missverständnisse.
Laut Brian: „Excel ist kein QMS. Es ist keine digitale Lösung.“
Stattdessen betont Brian, dass wirklich digitale QMS-Lösungen sich nahtlos mit anderer Unternehmenssoftware wie ERP integrieren lassen. Da diese anderen Plex-Softwarelösungen in Echtzeit kommunizieren, lässt sich die Qualität auf ein Niveau heben, bei dem das QMS hilft, Probleme zu lösen, anstatt KPIs ohne den Kontext von Handlungsoptionen anzuzeigen.
Er sieht diese Funktionalität und die Möglichkeit, mit anderer Plex-Software unter einem einzigen Abonnement zu kommunizieren, als den wahren Weg zur digitalen Transformation.
Wenn weitere Lösungen hinzugefügt werden, integrieren sie sich nahtlos, ohne dass zusätzliche Programmierung erforderlich ist, und ermöglichen die Anpassung der gesamten Software-Suite an spezifische Unternehmensanforderungen.
Digitale Qualität – Community und Leadership
Im Gespräch betonte Brian die Bedeutung einer Community aus Experten sowie Anwendern und Entwicklern von Technologie. Mit der starken Unterstützung der Marke Rockwell Automation nutzt Plex das kollektive Wissen, die Kommunikation und die Zusammenarbeit dieser Community, um die Funktionalität seines QMS und anderer Lösungen kontinuierlich auszubauen.
Brian ist der Ansicht, dass Leadership an der Spitze, um digitale Qualität voranzutreiben, neben der Community entscheidend ist. Wenn Unternehmen mit klaren Qualitätszielen starten, können sie verhindern, dass sie sich durch zu viele Optionen überfordern. Sobald die Plex QMS-Lösung eingeführt ist, werden sie die Vorteile hochwertigerer Ergebnisse erkennen und können auf weitere Lösungen innerhalb der Familie umsteigen, um ihre digitale Transformation zu skalieren und auszubauen.
Ausblick
Weitere Informationen zur Förderung digitaler Qualität mit dem Plex QMS finden Sie in „QM for Dummies“ von Anthony Murphy und Brian Martenson. Sie können außerdem Brians Vortrag auf der Automation Fair von Rockwell Automation vom 6.–9. November in Boston besuchen oder kontaktieren Sie uns.
Verwandte Artikel