Die Atmosphäre in der globalen Automobilindustrie wird immer elektrischer – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Global EV Outlook 2019 berichtet, dass die weltweite Elektrofahrzeugflotte im Jahr 2018 mehr als 5,1 Millionen Fahrzeuge umfasste – ein Anstieg um 2 Millionen gegenüber dem Vorjahr und eine nahezu Verdopplung der Neuzulassungen von Elektroautos. Es wird erwartet, dass diese Zahlen exponentiell wachsen. Tatsächlich prognostiziert Deloitte, dass die Produktion von Elektrofahrzeugen im Jahr 2030 35 Millionen Einheiten erreichen wird. Die Automobilhersteller reagieren auf die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und das erwartete Wachstum in diesem Sektor, was die Chancen für diejenigen erhöht, die der Branche Technologien zur Elektrifizierung liefern. Dieser Wandel hält Eurotranciatura Mexico auf Trab.
Eurotranciatura stellt die Laminiersätze her, die eine entscheidende Komponente von Elektromotoren und Generatoren sind. Da der Trend zu Elektrofahrzeugen weiter an Fahrt gewinnt, hat Eurotranciatura kürzlich die Größe seines Unternehmens verdoppelt.
Das sind großartige Neuigkeiten. Gleichzeitig hat dies das Unternehmen dazu gezwungen, seine Abläufe – insbesondere die Produktion – genau zu überprüfen. Die Logik ist einfach: Wenn das Unternehmen seine Maschinen nur zu 50 % auslastet, tätigt es doppelt so hohe Investitionen wie nötig, um das aktuelle Produktionsniveau aufrechtzuerhalten.
Veraltetes AS/400-System bremst Effizienz und Flexibilität
Um die Geschäftschancen, die sich durch die sich wandelnde Automobilindustrie ergeben, optimal zu nutzen, muss Eurotranciatura auch angesichts der sich schnell ändernden Kundenanforderungen flexibel bleiben. Die Kunden von Eurotranciatura konfigurieren ihre eigenen Produkte ständig neu und bringen neue Produkte auf den Markt – was die Lieferanten zum Reagieren zwingt.
Jahrelang verwaltete Eurotranciatura seine Produktionsprozesse auf einem veralteten AS/400-System. Doch als die Kunden des Unternehmens begannen, höhere Produktqualität zu fordern, wusste Eurotranciatura, dass es Zeit für eine Veränderung war.
Wichtige Stakeholder sind sich einig: Cloud-ERP ist die richtige Wahl
Die Suche nach einem neuen ERP kann entmutigend sein, denn der Markt ist heute mit starken Optionen überschwemmt.
Die Vielzahl an ERP-Lösungen erschwert vielen Unternehmen die Entscheidung. Sie stehen vor einer Fülle von Fragen: Sollten wir On-Premises oder in der Cloud implementieren? Liefert Cloud-ERP die gleiche funktionale Leistungsfähigkeit bei größerer Flexibilität? Welche Sorgfalt müssen wir bei einer Cloud-Implementierung im Vergleich zu einer traditionellen On-Premises-Lösung walten lassen?
Eurotranciatura versuchte nicht, diese Fragen allein zu beantworten. Stattdessen holte das Unternehmen Experten aus dem eigenen Unternehmen und darüber hinaus hinzu, um sich über die Möglichkeiten für das neue System zu informieren.
Eurotranciatura fokussierte sich stärker, als Branchenprüfer und interne Teammitglieder Plex empfahlen. Tatsächlich hatten einige der Mitarbeiter von Eurotranciatura in den Bereichen Qualität und Produktion Plex bereits in früheren Positionen genutzt und die Plattform sehr empfohlen. Ihr Input war ausschlaggebend für die Entscheidung von Eurotranciatura zugunsten von Plex. Heute hat das Unternehmen die Lagerbestandgenauigkeit auf 99 % erhöht, nahezu 100 % pünktliche Lieferung erreicht und die Ausschussraten von 2,5 % auf 1,5 % gesenkt.
Auch wenn die Entwicklung der Branche ein Auslöser für Veränderungen war, ist das Engagement des Eurotranciatura-Teams für den Erfolg mit Plex der entscheidende Treiber für die erzielten Ergebnisse.
Verwandte Artikel