Wenn Sie die schiere Anzahl der Elektrofahrzeuge auf den Straßen heute bemerkt haben, können Sie sich vorstellen, wie schnell die Hersteller in dieser Branche wachsen. Ein Unternehmen, Eurotranciatura Mexico, hat seine Geschäftstätigkeit in nur zwei Jahren sogar verdoppelt.
Als Hersteller von Laminierstapeln, die für Elektromotoren und Generatoren integriert sind, verzeichnete Eurotranciatura ein zunehmendes Auftragsvolumen, das mit häufigen Änderungen der Kundenanforderungen und dem Streben nach höherer Produktqualität einherging. Dies veranlasste das Unternehmen, den Fertigungsbetrieb genauer unter die Lupe zu nehmen und zu erkennen, dass eine unternehmensweite Softwarelösung zur Optimierung der Effizienz beitragen würde.
Als wichtige Personen innerhalb des Unternehmens und in der Lieferkette begannen, Plex Systems als ERP-Plattform zu empfehlen, die einige ihrer Herausforderungen lösen würde, wurde die Führung von Eurotranciatura aufmerksam. Der Evaluierungsprozess des Unternehmens führte zu einem entscheidenden Moment: Man erkannte, dass Plex dem Unternehmen helfen würde, seine Rückverfolgbarkeit zu verbessern, eine wichtige Priorität für den Kundenstamm von Eurotranciatura. Dies führte unter anderem letztlich dazu, dass Eurotranciatura Mexico Plex als sein Zentrales Erfassungssystem auswählte.
Schnelle Inbetriebnahme und einfache Wartung mit Cloud-ERP bei Eurotranciatura
Um sicherzustellen, dass das Unternehmen während des Technologiewechsels agil blieb, wusste Eurotranciatura, dass es eine Lösung benötigte, die schnell und nahtlos implementiert werden konnte, ohne den Fertigungsbetrieb zu unterbrechen.
Als native Cloud-Lösung bot Plex sowohl einen schnellen Go-Live-Prozess als auch eine unkomplizierte Implementierung, die keine großen Investitionen in technische Teammitglieder erforderte, um sie im Laufe der Zeit zu warten.
Senkung der Ausschussrate von 2.5 % auf 1.5 %
Für jeden Hersteller ist die Akzeptanz durch die Anwender ein wichtiger Faktor für den Erfolg jeder Cloud-ERP-Implementierung.
Kurz nach dem Go-Live akzeptierte das Qualitätssicherungsteam von Eurotranciatura die äußerst intuitive Plex-Lösung. Da das System alle wichtigsten Informationen über die Produkte und Prozesse des Unternehmens aufzeichnete, konnte das Team von Eurotranciatura schon bald statistische Analysen durchführen, die zuvor nahezu unmöglich gewesen wären.
Nach der Auswertung der Zahlen identifizierte Eurotranciatura bald die Produktionsprozesse, die zu viele Produkte außerhalb der Spezifikation produzierten, und stoppte sie.
Das Ergebnis? Eine Senkung der Ausschussrate von 2.5 % auf 1.5 %. Damit liegt Eurotranciatura Mexico laut dem „Quality Management Systems Benchmark"-Bericht von Gartner aus dem Jahr 2018 deutlich vor dem Wettbewerb, denn darin wird festgestellt, dass die durchschnittliche Ausschussrate* in der Branche 8 % beträgt.
Die Reduzierung von Abfall ist nur einer der Vorteile, die Eurotranciatura erzielt hat. Um die ganze Geschichte zu lesen, laden Sie den Anwenderbericht von Eurotranciatura herunter.
*Der Bericht definiert die Ausschussrate als den Prozentsatz, der berechnet wird, indem der Dollarbetrag des im 12-Monats-Zeitraum verschrotteten Materials durch die gesamten Stücklistenkosten für denselben 12-Monats-Zeitraum geteilt wird.
Verwandte Artikel