Veränderungen können beängstigend sein, insbesondere wenn Sie nur wenig Zeit haben, um eine entscheidende Entscheidung zu treffen. Sie stehen unter Druck und haben möglicherweise nicht die Zeit, die Sorgfalt walten zu lassen, die Sie in solchen Situationen normalerweise anwenden würden. Aber es ist auch nicht der Moment, Abstriche zu machen.
Das Streben, die neuen FMEA-Qualitätssoftware-Anforderungen von Ford zu erfüllen, kann stressig sein, bietet aber auch eine Chance. Die richtige Lösung für Ihr Unternehmen sichert nicht nur Ihre Geschäftsbeziehung mit Ford, sondern erschließt auch höhere Produktionsqualität, Effizienz und Margen – und damit Chancen, die Sie bisher nicht hatten.
Als Zulieferer eines der größten Automobilunternehmen der Welt befinden Sie sich aktuell in einer einzigartigen Position, um entschlossen zu handeln und Qualität zu Ihrem Unterscheidungsmerkmal zu machen. So gelingt es Ihnen.
Neuerungen bei den FMEA-Qualitätssoftware-Anforderungen von Ford – ein Überblick
Ganz gleich, ob Sie bereits seit Wochen die neuen FMEA-Qualitätssoftware-Anforderungen recherchieren oder gerade erst beginnen, sich einen Überblick zu verschaffen – wir unterstützen Sie. Direkt aus der IATF-16949-Dokumentation von Ford haben wir den aktualisierten Abschnitt identifiziert, der Ihre Abläufe betrifft:
„Die FMEAs für Teile und Grundlagen sind lebende Dokumente, die stets aufeinander abgestimmt sind. Eine Aktualisierung der Foundation FMEA führt zu einer Überprüfung der relevanten Informationen in der Part FMEA. Dieser Prozess funktioniert auch rückwärts: Jede Aktualisierung der Part FMEA führt zu einer Aktualisierung der entsprechenden Informationen in der Foundation FMEA. Darüber hinaus müssen FMEAs mit den Kontrollplänen und Arbeitsanweisungen/visuellen Hilfsmitteln abgestimmt werden.“
Um dies zu ermöglichen, verlangt Ford von seinen Lieferanten die Nutzung von Software, die mit Foundation FMEA und Part FMEA kompatibel ist. Für Forward-Model-Programme ist die Frist 1. Juli 2022, während die Frist für alle Foundation PFMEAs und nachfolgende Aktualisierungen der 31. Dezember 2022 ist.
Erfüllen Sie die Ford FMEA-Software-Anforderungen mit Plex QMS
Sie wünschen sich jetzt eine Qualitätsmanagement-Software, die Sie auf den Weg zur Einhaltung der Ford-Anforderungen bringt und sich schnell implementieren lässt. Plex QMS ist diese vollständig digitale Lösung – und genau so entwickeln andere Zulieferer ihre Roadmap und gestalten ihren Qualitätsprozess inmitten dieses Wandels.
Die Plex Software wurde speziell für die Automobilfertigung entwickelt und verschafft Ihnen die Möglichkeit, Abteilungsziele und Unternehmensziele zu erreichen. Erweiterte APQP-, FMEA- und Core-Tools-Funktionen sorgen für fehlerfreie Produkteinführungen. Die Anwendung ermöglicht es Ihnen, Design-FMEA, Prozessabläufe, PFMEA und Kontrollpläne einfach in der Fertigung einzusetzen. Prozesse werden optimiert, da Tabellenkalkulationen entfallen und die Datenintegration mit MES- oder ERP-Lösungen mühelos gelingt.
Funktionalitäten von Plex QMS
Auch wenn diese übergeordneten Vorteile überzeugend klingen, wissen wir, dass Sie mehr Details dazu benötigen, wie die Funktionen und Merkmale von Plex QMS die heutigen neuen Standards erfüllen. Bei Foundation FMEA oder Part FMEA verlangt Ford von Lieferanten, dass sie nachweisen, dass Informationen zur Überprüfung gesendet wurden und dokumentieren, dass vorgeschlagene Änderungen akzeptiert und umgesetzt wurden. Plex bietet einen kontinuierlichen Kreislauf digitaler Benachrichtigungen bei Änderungen und schafft so eine lebendige FMEA, die mit anderen Dokumenten synchronisiert ist.
Darüber hinaus verlangt Ford, dass bei einer Aktualisierung des Teilekontrollplans oder der Part FMEA jeweils auch die andere Komponente aktualisiert wird. Plex initiiert ebenfalls einen Benachrichtigungsprozess bei jeder Änderung. Was die visuelle Struktur betrifft, erfüllt unsere Software die AIAG-Anforderungen und umfasst 4M-Funktionen, Fehlerarten, Kontrollen und mehr.
Ford hat auch die Benutzerfreundlichkeit berücksichtigt und verlangt, dass Benutzer eine Part FMEA erstellen können, indem sie aus prozessspezifischen oder Foundation FMEAs auswählen. Wichtig ist, dass der Standard eine Versionskontrolle vorschreibt, um sicherzustellen, dass keine widersprüchlichen Dokumente auf unterschiedlichen Computern existieren. Die cloudbasierte Multi-Tenant-QMS-Anwendung von Plex bietet eine Betriebszeit von 99,9 % und unterstützt die Benutzer genau dabei.
Abschließend enthält Plex QMS weitere wichtige Funktionen, die Sie bei der Erfüllung der Ford FMEA-Qualitätssoftware-Anforderungen unterstützen:
- Entwurf und Entwicklung von Foundation-, Core- und Family-FMEAs
- Entwicklung von Prozessabläufen, PFMEA, Kontrollplänen und Arbeitsanweisungen nach Produkt- und Prozessfamilien
- Schneller Implementierungsstart durch Import von FMEAs/Kontrollplänen
- Zugriff auf FMEA-Formate der AIAG 4th Edition
- Unterstützung bei der Entwicklung kundenspezifischer Formate
- Problemlösung (8D/CAR/weitere Problemlösungstechniken), D/P-FMEA-Verknüpfungen
- Reverse FMEA erleichtern
- Business-Intelligence-Dashboards für FMEAs, DVPRs und mehr nutzen
- Änderungspunktkontrolle durch Versionskontrolle und Kommunikationsprotokoll ermöglichen
- Verbesserte Organisation durch Besprechungsnotizen, Programmmanagement, Workflows, unbegrenzte Benutzer und unbegrenzte Datenspeicherung
Einhaltung der Ford FMEA-Qualitätssoftware-Anforderungen in nur 5 Wochen
Wenn Veränderungen wie diese eintreten, müssen Sie schnell handeln und möchten nicht durch die Lösung, die Sie zur Einhaltung der Vorschriften benötigen, ausgebremst werden. Plex QMS lässt sich in nur fünf Wochen implementieren. Ganz gleich, ob Sie die Fristen von Ford einhalten müssen oder als Zulieferer für einen anderen Automobilhersteller auf unvermeidliche Veränderungen vorbereitet sein wollen – wählen Sie eine QMS-Lösung, die Sie heute und in Zukunft wettbewerbsfähig hält.
Erfahren Sie hier mehr über Plex QMS und sehen Sie es in Aktion.
Verwandte Artikel