Es ist kein Geheimnis,Industrie 4.0 und die Vierte industrielle Revolution werden die Branche noch viele Jahre lang prägen. Diese cyber-physische Entwicklung verändert die Art und Weise, wie Hersteller Produkte fertigen, Kunden bedienen, ihre Anlagen betreiben und Geschäfte abwickeln.
Im vergangenen Monat hatte ich die Ehre, zu diesen Themen auf dem ersten Great Lakes Digital Transformation Summit in der Metropolregion Detroit zu sprechen. Da es bei Plex unsere Mission ist, unseren Kunden durch Digitalisierung zu helfen, ihre Teile effizienter zu machen, war es nur folgerichtig, die Sichtweise von Plex mit den Anwesenden zu teilen.
Obwohl es nahezu unzählige Technologien gibt, die mit Industrie 4.0 verbunden sind, möchte ich mich auf drei konzentrieren, die meiner Ansicht nach das größte Potenzial haben, die Fertigungsindustrie zu verändern. Sie alle haben eine wichtige Gemeinsamkeit und ein zentrales Merkmal von Industrie 4.0-Technologien: Sie werden in der Cloud zusammengeführt, wo Sie große Datenmengen speichern und mit unbegrenzter Rechenleistung analysieren können.
Auf diese Technologien sollten Sie achten:
- Künstliche Intelligenz (KI). KI wird einen enormen Einfluss auf die Branche haben. Durch die Verbindung von Automatisierung und maschinellem Lernen analysiert KI riesige Datenmengen und ermöglicht es uns, Muster zu erkennen, die uns sonst verborgen geblieben wären. Sie verschafft Herstellern wertvolle Einblicke für bessere Geschäftsentscheidungen – von der Erkennung von Mustern bei Maschinenausfallzeit bis zur Identifizierung von Zeiträumen mit hohen Ausschussraten.
- Additive Fertigung. Vom Einsatz von maschinellem Lernen im generativen Design – das alle Permutationen innerhalb festgelegter Parameter untersucht, um alternative Designs für ein Teil zu generieren – über massenproduzierte Endprodukte wie die Kraftstoffdüsen in einem GE LEAP-1A-Motor (Motoren in Boeing 737) bis hin zu personalisierten Prothesen, die speziell auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten sind: Wir beginnen gerade erst, alle Vorteile zu erkennen, die die additive Fertigung bieten kann.
- Blockchain. Was wäre, wenn Hersteller ein digitales Hauptbuch über alles führen könnten, was mit einem Stahlblock passiert ist – vom Abbau bis zum Einbau in das Auto? Die Lieferkette ist voller Reibung und äußerst komplex, aber Blockchain hat das Potenzial, sie zu revolutionieren. Blockchain ermöglicht jedem Beteiligten die Teilnahme und bietet ein sicheres Hauptbuch, auf das alle Mitglieder zugreifen können, was Herstellern eine maximale Rückverfolgbarkeit verschafft.
Nach Gesprächen mit den Teilnehmern des Great Lakes Digital Transformation Summit ist klar, dass ein großer Bedarf an Informationen und Beratung durch Experten der Branche besteht. Wenn wir aufzeigen, wie diese Lösungen Unternehmen helfen, Effizienz, Qualität und Sicherheit zu steigern, werden die Vorteile von Industrie 4.0-Technologien deutlich greifbarer und leichter verständlich.
Verwandte Artikel