Loading
ウェビナー

私の製造工場の性能はどこへ行ったのか?

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
私の製造工場の性能はどこへ行ったのか?

製造工場のフロアには、複数のデータソースやソフトウェアシステムからの知見が供給される必要があり、そのデータは正確でなければなりません。データのトラッキングや分析が手作業であったり、ソフトウェアが不正確であったりすると、プラントの性能が低下します。企業がソフトウェアを使用している場合でも、性能を向上させるためには、適切なソフトウェアの組み合わせを使用することが重要です。

超競争的な世界で直面する業務上の課題に対処するため、製造メーカは重要な領域をターゲットにして性能を向上させています。

  1. 熟練労働者不足
  2. リアルタイム可視性の欠如
  3. 資産健全性データの不足

このウェビナーでは、Senior Director of Product Management Mike Hartが、これらの製造上の課題に対処するための実用的な知見を明らかにします。

閲覧するにはフォームにご入力ください

このフィールドは必須です
このフィールドは必須です
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。