Loading
ウェビナー

機械および運用の健全性のリアルタイムで可視化

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
白いヘルメットと保護服を着用した男性と女性のエンジニアが、工業工場の環境で懐中電灯を使って機械を点検している。

工場の非効率性を明らかにしましょう。

工場の非効率性の「何が」「なぜ」を判断するにはどうすればよいでしょうか?

すべてはリアルタイムで可視化できるかどうかにかかっています。世界トップクラスの製造メーカは、予定外のダウンタイム、機械の性能低下、またはプロセス品質の問題の根本原因を明らかにするために必要な知識を常に備えています。つまり、スループットを向上させ、利益を最大化し、適切な設備投資の意思決定を行うことができます。

このウェビナーでは、Plex SystemsのMichael HartとPlant ServicesのThomas Wilkが以下について議論します。

  • 2022年スマートマニュファクチャリング報告書からの主要な課題
  • テクノロジープラットフォームの導入における役割
  • リアルタイムで可視化するための重要な入口

今すぐウェビナーをご覧いただき、Plex生産モニタおよびPlex Asset Performance Managementがどのように貴社の課題克服に活用できるかを体験しよう。

オンデマンド視聴

このフィールドは必須です
このフィールドは必須です
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。