信頼性の高い単一システムによる品質と会計の管理
Plex導入以前、Wiscoは品質、会計、生産を別々のシステムで管理していました。現在は、アクセス性と効率性の向上のため、すべてをクラウドで管理しています。(1:00)
ビデオ文字起こし
Mike:以前のシステムは会計には問題ありませんでした。しかし、品質管理機能はありませんでした。エンジニアリング見積もり機能もありませんでした。実際には生産パッケージではなかったのです。それがPlexで本当にやりたかったことでした。単なる会計パッケージではなく、生産パッケージが欲しかったのです。
John:品質管理は大きく変わりました。今では、チェックシートやSPCを含め、すべてをPlex内で行うことができるようになりました。以前、SPCでは、データを記録するために別の場所にある別のコンピュータに行かなければなりませんでした。今では、制御パネルのすぐそばにあります。いつ実行する必要があるかを知らせてくれます。実行していない場合は通知してくれます。すべてが包括的になっているため、大きな違いが生まれました。
男性:クラウドへの移行における最大の改善点は信頼性です。クラウドベースのソフトウェアは初めての経験だったので、どのように機能するか確信が持てませんでした。クラウドには非常に満足しています。Plexには非常に満足しています。
関連コンテンツ