クラウドで前進
Plex Smart Manufacturing PlatformがArgentの成長戦略をどのように支援しているかを体験しよう。(0:39)
動画の文字起こし
私がオープンブック管理を導入したのは、従業員に何が起こっているのかを正確に知ってもらいたかったからです。Argent Tape and Labelには目標があり、それは10 by 20、つまり2020年までにUSD 10,000,000を達成することです。2017年の目標を達成し、2018年の目標も達成する予定です。そして2020年を迎える頃には、10 by 20を達成していると信じています。すべての従業員が状況を理解し、貴社を支持しています。それがPlexによって実現できたことです。Plexのおかげで、すべての従業員が関与し、情報を得て、10 by 20という目標に向かって進むことができるようになりました。
関連コンテンツ