冗長なステップの排除
Plex Smart Manufacturing Platformにより、Wisco Industriesはショップフロアで収集しているデータが正確であることを確信できます。検証のための複数のステップや、複数のシステムの使用はもう必要ありません。(0:59)
ビデオ文字起こし
Bob: Plex導入前は、ショップフロアの作業員が作業時間を記録するために、ショップフロアに設置された13台のデータ収集コンピューターを使用していました。作業員はこれらのコンピューターで生産個数を報告し、作業の開始と終了を記録していました。しかし、問題は入力されるデータの検証が行われていなかったことです。缶をスキャンしても何も問題が起きませんでした。情報の確認機能がなかったからです。
Bruce: それぞれが独自のデータシステムを持っており、何も連携していませんでした。そしてPlex Smart Manufacturing Platformの開発と導入を始めた途端、すべてのデータが一元化され、競争力の向上に大いに役立っています。納期を守り、コスト期待値を達成できるようになりました。そして、品質が大幅に向上し、品質期待値を達成できるようになったことがわかりました。
関連コンテンツ