Loading
ビデオ

Wisco IndustriesにとってPlex Smart Manufacturing Platformへの在庫管理の移行は大きな成果です。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

在庫削減

2015年にPlex Smart Manufacturing Platformを導入して以来、Wisco Industriesは全体で20%の在庫削減を実現しています。在庫への支出が減少したことで、他の分野により多くの投資が可能になっています。(0:50)

動画の文字起こし

Mike:Plexで行っているさまざまな取り組みの中で、最も大きな影響を与えているのは在庫管理だと思います。在庫を削減できたことで、キャッシュフローの改善につながりました。

Jamie:Wisco Industriesで使用していた古いシステムでは、在庫期間の準備に3か月の準備が必要でした。Plexのおかげで膨大な時間を節約できました。Plexではリアルタイム在庫管理が可能なため、もう在庫管理のための棚卸を行う必要がありません。現場でサイクルカウントを実施できます。工具に至るまで、すべての材料がどこにあるか正確に把握できます。そして、何かがどこにあるかを確認し、その特定のコンテナに何個入っているかを正確に知ることができます。

Mike:数日のうちに、Plexが自分の部門に何をもたらすかを皆が理解し、それが全員を興奮させたと思います。

関連コンテンツ

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。