Loading
ビデオ

Plex Smart Manufacturing Platformがアージェント・テープ・アンド・ラベル社のビジネスに与えた影響

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

唯一の真実

Argentチームは、同じデータを基盤に業務を推進し、互いと、The Plex Smart Manufacturing Platformに入力・取得する情報の両方を信頼しています。(1:05)

ビデオ文字起こし

Lynn: Plex Smart Manufacturing Platformが当社のビジネスに与えた最大の影響は、ビジネスのあらゆる分野にわたるトレーサビリティだと思います。

Pat: Plex Smart Manufacturing Platformは、データを管理するだけでなく、全員が同じページで同じデータを同時に活用できる中心的なポイントを持つことを可能にし、私の業務管理を支援してくれています。自動車産業では、たった1つの不良部品で取引を拒否される可能性があり、当社は年間3億5000万個の部品を出荷しています。そのため、全員が現在の状況を把握できる可視性を持つことが非常に重要です。もし正しくないことをしている場合、明日でも来週でもなく、今すぐ修正する必要があります。Plex Smart Manufacturing Platformによって、今日何が起こっているかをリアルタイムで確認できます。

Lynn: 新しいシステムにより、物理的にその場にいなくても、会社の状況を視覚的に確認できるようになりました。Plex Smart Manufacturing Platformが携帯電話で利用できるようになったことで、ビジネスリーダーとしての私の効率が大幅に向上しました。

関連コンテンツ

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。