データ入力がほぼ不要に
Plex導入以前、A&K Finishingは部門間の分断とデータ計算に何時間も費やしていました。現在、同社はPlex Smart Manufacturing Platformにより、向上したプロセスと継続的なイノベーションを実現しています。(0:58)
動画の文字起こし
Scott:A&K Finishingは自動車内装部品のサプライヤです。私たちはOEM向けに自動車の内装部品を塗装しています。
Plex Smart Manufacturing Platform導入前は、時間の大半をデータ入力に費やしていました。各マネージャはそれぞれ独立した部門を持っており、情報を作成しては他の部門長と共有し、その情報を自分たちの情報に転記する必要がありました。データの計算や、情報を探すためにデータを精査することに何時間も費やしていました。1日の80%はデータを探すかデータを入力することに費やされていました。Plex Smart Manufacturing Platform導入後、データ入力は変わりました。基本的に、ほぼなくなりました。
Matthew:私は基本的に、どこかの隅で情報を探し回るのではなく、自分の部門を管理することに専念できるようになりました。それこそがマネージャとして本来やるべきこと、つまり継続的改善の推進や業務の理解です。それがPlex Smart Manufacturing Platformを導入した大きな理由であり、Plex Smart Manufacturing Platformを選んだ理由です。私たちをより良くするためです。
関連コンテンツ