競争の激しい環境で成功する
この動画では、Hausbeck Pickles and Peppersが世界最大のファストフード企業の期待値をどのように超え続けているかをご覧いただけます。(1:33)
動画の文字起こし
Virginia: 当社の顧客はSubway、Yum! brand foods(Taco Bell、Kentucky Fried Chicken、Pizza Hut)です。また、Sonic、Burger King、Papa John's、Domino'sにも販売しています。Plexを活用することで、リアルタイムレポートの提供、EDIの導入、そして食品トレーサビリティ機能の保証により、顧客のニーズにより良く応えることができています。
Tim: 最近、Plexと当社チームを誇りに思える成功事例がありました。最大顧客の1社による監査を受けましたが、2日間の監査で、これまでにない独自の取り組みがありました。通常は模擬リコールの実施を求められますが、今回は5品目の模擬リコールを求められました。これまで要求されたことのない内容でした。Plexがあれば、それは非常に簡単です。数分以内にそれらの情報を取得できます。ピクルスのバックトラッキングや、どの畑から来たかを調べる工程の一部は、やや複雑です。Plexのおかげで、それも1時間以内に対応できました。1時間半で5件のリコールを実施できました。2年前なら不可能だったでしょう。模擬リコールをこれほど迅速に実施できることで、顧客は当社が何をしているかを理解していると確信し、それによって日々最高のサービスを提供できるのです。
関連コンテンツ