Loading
ビデオ

PlexがA&K Finishingの在庫精度をどのように向上させるか

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

より正確な測定

A&K Finishingは、Plex Smart Manufacturing Platformを使用して塗料の消耗量を正確に測定しています。(0:57)

ビデオ文字起こし

Matthew: 塗料の消費は、私たちに提示された興味深い課題でした。多くの人にとって消費とは、ナットやボルト、部品のことかもしれません。液体コーティングを使用する場合、その測定はすべての部品で正確に同じにはなりません。この点が課題になることはわかっていましたが、コストのトレースにおいて各部品にどれだけの塗料が使われているかを正確に把握することは極めて重要でした。 

塗料の消費は、稼働したすべての容器を物理的に測定することで管理されていました。これはすべて、缶に定規を差し込んで測定した値に基づき、どれだけ塗料が減ったかという個人の認識によるものでした。Plexでは、塗料の消費はすべての部品ごとに測定されます。基本的に各部品に固有の計算式が作成されました。Plexは、稼働中にそのコーティングをリアルタイムで自動的に消費計上します。Plexでは、稼働終了時にこれら2つの数値を照合する機会が得られます。従来の方法と比べて、信じられないほど正確になりました。  

関連コンテンツ

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。