Loading
ビデオ

A&K Finishing社、Plex Smart Manufacturing Platformにより向上した在庫管理の実現

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

正確な在庫管理

A&K Finishingは、Plex Smart Manufacturing Platformを活用することで手作業による在庫プロセスを廃止し、作業負荷を軽減し時間を節約しました。これにより、顧客とのコミュニケーションをより効果的に行い、入荷するすべての部品を管理できるようになりました。(1:01)

動画の文字起こし

ここに入ってくるすべての部品は、塗装されて塗装済み部品として出荷されることを目的としています。私たちはそれらの部品に対して料金を請求します。ですから、入荷時に部品を紛失すると、出荷時に収益を失うことになります。そのため、在庫を正確に追跡することが非常に重要です。

Plexを導入する前に直面していた在庫の課題には、週次および月次で手作業による在庫カウントが必要だったことが含まれます。月末には、建物全体を回って在庫をカウントするのに丸一日かかっていました。Plex Smart Manufacturing Platformにより、在庫は非常に正確に管理されています。手作業で在庫をカウントする必要がなくなり、私の作業負荷が軽減されましたが、同時にその情報を指先で確認できるようになりました。

手作業での在庫カウントをしなくなったことで節約できた時間は、現在、ラインに運ばれる在庫の検証に使用しています。向上したその他のプロセスとしては、顧客とより効率的にコミュニケーションできるようになったことが挙げられます。顧客に在庫履歴を実現できるだけでなく、入荷するすべての部品を説明できるようになりました。 

関連コンテンツ

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。