Loading
ビデオ

Plex Smart Manufacturing PlatformがArgent Tape and Labelの継続的な成功にどのように貢献してきたか

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

クラウドにおけるオープンブック管理

40年以上にわたり、Argentは独自の接着剤およびダイカットソリューションの製造と流通を専門としてきました。Argentが競争力を維持し、オープンブック管理を支えるためにPlex Smart Manufacturing Platformを活用している理由をご覧ください。(3:23)

ビデオ文字起こし

Pat: Argentにとって可視性を持つことは重要です。なぜなら、自動車産業では、たった1つの不良部品で取引を拒否される可能性があり、私たちは年間3億5千万個の部品を出荷しているからです。ですから、私たち全員が現在の状況を把握できる可視性を持つことは非常に、非常に重要なのです。もし何か正しくないことをしているなら、明日ではなく、1週間後でもなく、今すぐ修正する必要があります。Plex Smart Manufacturing Platformによって、今日何が起こっているかをリアルタイムで見ることができます。 

Lynn: Argent Tape and Labelでは、さまざまな産業向けに感圧粘着ラベルを製造しています。私がオープンブックマネジメントを導入したのは、従業員に正確に何が起こっているかを知ってもらいたかったからです。

Bekah: オープンブックマネジメントは、会社を管理する創造的な方法です。私たちは、現場の最前線で部品を扱う従業員であろうと、CFOであろうと、すべての従業員に財務を教えています。

Lynn: ですから、帳簿を公開して、効率性の向上や回収の向上の必要性を示すことで、従業員に会社に対する当事者意識を持たせることができました。

Bekah: Plex Smart Manufacturing Platform導入前は、あまりユーザフレンドリではないシステムを使用していました。その上、すべてを収容できなかったため、多くのスプレッドシートやAccessデータベースがありました。そのため、答えを見つけるための一元的な場所がありませんでした。

Pat: そして、共通で使いやすく、視覚的に分かりやすいシステムがなければ、他の人の担当領域がどのように機能しているかを理解することは不可能でした。

Tom: データの情報が信頼できませんでした。古いデータがあり、その古いデータに基づいて是正措置を講じようとし、その後、事後的に何が起こったかを把握しようとすることは非常に困難でした。

Lynn: Plex Smart Manufacturing Platformによって、従業員は特別な許可を得る必要なく、何が起こっているかを調べることができます。完全に透明性があります。数字の背後にあるストーリーを実際に掘り下げて見ることができます。

Pat: Plex Smart Manufacturing Platformは、会社としての現状、入荷する原材料の状況、スケジューリングと現場の状況、顧客注文の状況、顧客注文がどうなっているか、出荷されたかどうかなど、より良い可視性を提供することで、計画においてより積極的になることを支援してくれました。はるかに優れた可視性を提供してくれます。

Bekah: とても使いやすいです。探している答えを見つけるのが素晴らしいです。Plex Smart Manufacturing Platformで物事を見つける容易さは驚くべきものです。

Pat: そのアクセス権を持つことの利点は、私たち全員が同じ入力データを使って作業していることです。誰かの引き出しやコンピューターにあるものに頼る必要はありません。Plex Smart Manufacturing Platformに添付すれば、私が見ることができ、次の人が見ることができ、全員が見ることができ、私たち全員が共通のデータポイントを使用しています。

Lynn: 現金、お金、それがビジネスを運営する方法です。「10ロールあると思う」とか「10000個の部品があると思う」とは言えません。Plex Smart Manufacturing Platformがあれば、分かります。在庫を管理します。製造を管理します。そして、素晴らしい仕事をしてくれます。

関連コンテンツ

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。