Loading
ビデオ

Constellium、MESアプローチの標準化と価値あるデータの生成

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

リアルタイムのデータは、グローバル製造メーカの業務性能にどのような影響を与えるのでしょうか?

グローバルなアルミニウム製造メーカであるConstelliumは、自動車産業にサービスを提供する中で、常に業務の向上に努めています。Plex製造実行システムによって世界中のシステムを標準化することで、同社はリアルタイムの情報を活用できるようになり、材料の完全なトレーサビリティ、より優れた在庫管理、可視性の向上による生産の正確な制御など、多くのメリットを得ました。 

このビデオインタビューでは、MESアプローチの標準化によってConstelliumがどのように以下を実現したかをご紹介します。

  • 拠点間でのデータの統合
  • OEEなどのKPIのためのグローバルダッシュボードの開発
  • グリーンフィールドサイトでの導入の効率化
  • ITコスト削減とITインフラの簡素化の実現

Plex製造実行システムがConstelliumの業務に与える影響について、今すぐビデオでご確認ください。

関連コンテンツ

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。