適切なMESは、世界で最も象徴的なブランドの1つにどのような価値をもたらすのでしょうか。
BICのSenior Manager EMEA IT ManufacturingであるRogelio Demay氏とRockwellのStan Millerが、BICにおけるPlex製造実行システムの導入について語ります。このビデオでは、BICがどのように以下を実現したかをご覧いただけます。
- 7個のソフトウェアの統合
- 生産プロセスの正規化
- 人と機械の接続
- 部門間の壁の排除
Plex製造実行システムの幅広い範囲の機能が、BICの未来の基盤をどのように築いているかを体験しよう。