Loading
電子ブック

最新式MESで自律オペレーションの扉を開く

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
広々とした産業倉庫内で、機械や保管エリアが並ぶ中を並んで歩く二人の人物
Elastic MES 電子ブックカバー

柔軟性が高く、耐性があり、容易にスケール可能な柔軟性のあるMESを体験しよう

今日の製造メーカは前例のない課題に直面しており、最大の障壁に対応するためにデジタルトランスフォーメーションやスマート機械に注目しています。その結果、かつてサイロ化されていたプロセスはこれまで以上に接続され、調整されています。そして、どんな製造実行システム(MES)でも良いというわけではありません。 

クラウドの俊敏性とエッジの耐性を両立するために、先進的な製造メーカが採用しているMESに対する柔軟なアプローチをご紹介します。最新の電子ブックをダウンロードして、真の柔軟性のあるMESが意味するものをご確認ください。以下の内容が含まれます。

  • 製造向け専用設計
  • 包括的な機能
  • OT/ITの統合
  • 拡張性を考慮した設計
  • エッジからクラウド間の耐性のある導入

今すぐ無料で入手

このフィールドは必須です
このフィールドは必須です
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。