Loading
白書

製造メーカの人員供給不足を解決し、顧客需要に応える3つの方法

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

 

大手製造メーカが人員供給不足の問題をどのように解決しているかをご覧ください。

米国の製造業従業員の推定25%が55歳以上であり、ベビーブーマー世代は1日あたり10000人のペースで退職しています。そして、今後10年間で、約350万件の製造業雇用が必要になると予想されています。大手製造メーカがこの課題にどのように取り組んでいるかをご覧ください。

  • 人材の潜在能力の引き出し—従業員の高付加価値活動へのシフト
  • 重要なビジネスデータへのアクセスによる既存従業員のエンゲージメント
  • 従業員エンゲージメントを促進するビジネスプロセスの定義と合理化
  • 新しい若手人材を惹きつけるための“デジタル”化

白書を入手 

このフィールドは必須です
このフィールドは必須です
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。