製造メーカが導入から企業全体の性能へと移行する方法に関する洞察
製造メーカは製造実行システム(MES)導入のメリットを概ね認識し、実際に行動を起こしていますが、スケーリングが課題として浮上し、成功への障壁となっています。Scaling MES Across the Enterpriseレポートをダウンロードして、世界中の製造メーカが分断されたシステム、十分に活用されていないデータ、増大する複雑性にどのように対応しているか、そして貴社もどのように対応できるかをご確認ください。
調査対象となった製造メーカの93%がMESを導入している一方で、MESを企業全体に導入しているのはわずか28%です。
世界中の製造メーカおよび産業運用における1500人以上のハードウェア、ソフトウェア、サービスの意思決定者から得られたMESの未来に関する最新の調査を活用し、貴社のビジネスに役立つ洞察を引き出しましょう。以下の内容をご確認ください。
- MESのトレンドと貴社のビジネスへの影響
- 最大の最新化課題の克服方法
- 実際の成果を生み出すMESのベストプラクティス
さらに、“7 Steps to Scale MES and Modern Manufacturing Operations.”完全版を今すぐダウンロード。
今すぐ無料で入手