Loading
インフォグラフィック

Plex Connected Worker & LNS Research ウェビナー

ウェビナー視聴

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

LNS Researchによると、産業組織の72%が、最前線の労働力の採用および定着の課題が業務性能に悪影響を及ぼしていると報告しています。そのため、ほとんどの製造メーカが実行可能な解決策を模索しています。 

成功している組織は、Future of Industrial Work(FOIW)として知られる、積極的かつ包括的でライフサイクルベースのアプローチを採用し、最前線およびコーポレートの業務を再定義しています。 

LNS Researchはまた、FOIWリーダーが実際の成功と大きな進展を達成している上位20%の企業であることを明らかにしました。これらのリーダーは、人・プロセス・テクノロジーを結びつけるベストプラクティスを活用し、最前線の労働力KPI、従業員の誘致、トレーニング、定着においてフォロワーを大きく上回る成果を上げています。 

LNS ResearchのアナリストおよびPlexの専門家によるこのウェビナーで、持続可能な労働力戦略を貴社全体の製造プロセスに組み込むことの利点を探ることができます。ウェビナー終了時には、以下の質問に答えられるようになります。 

  • FOIWリーダーとは誰か。彼らはどのように、なぜ成功しているのか。
  • なぜテクノロジーが最前線の労働力を支援し、定着させるための重要な実現要素となるのか。
  • 人・プロセス・テクノロジーを結びつけることが、どのように企業の労働力の将来性を高めるのか。

こちらをクリックして、Plex Connected Workerが製造業の労働力課題に対する答えとなる理由を素早く視覚的に把握できるスナップショットをご覧ください。

関連コンテンツ

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。