今日の競争環境において、部材不足、業務の複雑化、生産性の課題は、すべての製造メーカに影響を与えています。現場作業員の働き方の性質を認識する企業は、競争で優位に立ち続けます。
Plex Connected Worker Solutionは、人と人、目的、生産性、プロセスをシームレスに接続することで、労働力を変革するように設計されています。これらの革新的なソリューションは、チームの生産性と動作効率を最大化し、貴社のような製造メーカが今日のダイナミックな課題に対処できるよう支援します。
この2分間のビデオでは、Plex Connected Worker solutionsがどのように貴社に役立つかをご紹介します。
- 生産性・安全性・品質の最大化
- ステップバイステップのガイダンスによる従業員エンゲージメントとモチベーション向上
- データ駆動型の意思決定のためのリアルタイム知見へのアクセス
- 組立エラーの最大90%削減
- その他多数
今すぐビデオをご覧いただき、Plex Connected Worker solutionsが、煩雑な作業を自動化し、人間の能力を拡張し、変化する労働力における満足度を高める方法を体験しよう。
関連コンテンツ