製造業の状況が進化し続ける中、顧客は迅速で正確かつ信頼性の高い配送を期待しています。そこで登場するのがOTIF(On-Time In-Full)です。OTIFサプライチェーンにおける主要業績評価指標として、納期厳守で配送が到着するかどうかだけでなく、注文内容が正確にすべて含まれているかどうかも測定します。
競争優位性を獲得しようとする製造メーカにとって、OTIFは単なる指標ではありません。それは、サプライチェーンの信頼性、生産効率、そして顧客満足度の向上を反映するものです。
OTIFとは?
OTIFは、企業が顧客の納期厳守および期待値にどれだけ応えているかを測定する性能指標です。
- On-Timeは、納品が顧客の期待した日付までに到着したかどうかを指します。
- In-Fullは、注文数量全体が部材不足や代替品なしで納品されたかどうかを測定します。
約束通りに到着し、正確な数量である両方の基準を満たす注文は、OTIF準拠と見なされます。
OTIFをトレースすることで、製造メーカは生産スケジューリングや材料の入手可能性から物流や倉庫の調整まで、フルフィルメントプロセスの弱点を特定できます。
DIFOT vs. OTIF
DIFOT(Delivered In-Full, On-Time)という用語がOTIFと同じ意味で使用されることもあります。どちらも同じ概念、すなわち納期厳守かつ完全に納品された顧客注文の割合を測定します。
違いは主に意味論的および地域的なものです。DIFOTはオーストラリアとヨーロッパでより一般的であり、OTIFは北米で標準です。機能的には、同じサプライチェーン性能指標を表しています。
充足率 vs. OTIF
充足率は、OTIFとしばしば混同される別の用語です。関連していますが、注文フルフィルメントの異なる側面を測定します。
- 充足率は、利用可能な在庫から直接満たされる顧客需要の割合をトラッキングします。
- OTIFは、一方で、正確性、完全性、タイミングを組み合わせたエンドツーエンドの納品体験を捉えます。
企業は高い充足率を持っていても、納品が遅れたり不完全だったりすると、OTIFスコアが低くなる可能性があります。たとえば、倉庫がほとんどの商品をすぐに出荷しても、キャリアが納期を守れなかった場合、充足率は優れているかもしれませんが、OTIFは真の顧客体験を明らかにします。
OTIFが重要な理由
最新式の製造業において、OTIFはサプライチェーンの健全性を示す最も重要な指標の1つです。高いOTIF性能は、生産計画から物流まで、システムが同期され、顧客期待値が満たされていることを意味します。
OTIFをトレースする主な利点は以下の通りです。
- 顧客満足度の向上信頼性の高い納期厳守は信頼とリピートビジネスを構築します。
- サプライチェーンの可視性向上OTIF未達成を特定することで、遅延や部材不足が発生する箇所を明確化します。
- ペナルティの削減多くの小売業者や流通業者は、OTIF性能が悪い場合に罰金を科します。
- データ駆動型の最適化OTIFトレースを内部システムと統合することで、製造メーカは根本原因を分析し、継続的に性能を改善できます。
- 業務の整合性生産、物流、カスタマーサービスチーム間の部門横断的な協力を促進します。
良好なOTIFスコアとは?
良好なOTIFスコアは業界と顧客要件によって異なりますが、ほとんどの製造メーカは95%以上を目標としています。一部のセクター、特に自動車や小売では、ほぼ完璧なコンプライアンス(98~100%)を要求しますが、他のセクターではより低い閾値を受け入れる場合があります。
OTIFスコアが一貫して90%を下回る場合、注文フルフィルメントプロセスにボトルネックが存在することを示しています。これらは在庫部材不足、生産スケジューリングの問題、または輸送の遅延が原因である可能性があります。業界に関係なく、製造メーカは顧客満足度の向上を常に実現するため、可能な限り完璧に近いOTIFスコアを目指すべきです。
OTIFの計算方法
OTIFの計算式は簡単です。
OTIF = (納期厳守かつ完全に納品された注文数/総注文数)×100
例:1000件の顧客注文のうち950件が納期厳守かつ完全に納品された場合、OTIFスコアは95%になります。
正確なOTIF測定のベストプラクティス
- 「納期厳守」を明確に定義出荷日ではなく、顧客の要求日に基づきます。
- 「完全」の基準を確立すべてのSKU、数量、品質仕様を含める必要があります。
- 分析の活用統合ダッシュボードを使用し、生産、在庫、物流からリアルタイムでデータを取得します。
- トレンド監視月次または四半期ごとのレビューでシステム的な課題を検出します。
OTIF性能の改善
OTIFスコアが期待値を常に下回る場合、コンプライアンスを改善するための手順があります。これらには以下が含まれます。
- 計画と実行の統合ERPなどの接続されたシステムを活用し、生産を需要予測と整合させます。
- 在庫可視性の強化リアルタイムの在庫データにより部材不足や過剰な約束を防止します。
- キャリアやサプライヤーとの連携強力なコミュニケーションで輸送や供給の遅延を削減します。
- アラートの自動化例外ベースのレポートで、発生前に遅延や不完全な注文をフラグします。
- 性能の継続的分析顧客、製品ライン、地域別にOTIFをトレースし、パターンを明確化します。
Plexによる信頼性の高いOTIFサプライチェーン構築
高いOTIF性能の実現は、単に納品約束を守るだけでなく、顧客期待値を一貫して上回る、回復力のあるデータ駆動型サプライチェーンの構築につながります。
Plexの接続型製造プラットフォームにより、企業はOTIFをリアルタイムでトレースし、性能ギャップを明確化し、改善のための実行可能な戦略を策定できます。その結果、より強固な顧客関係、混乱の減少、そして現代製造業の課題に対応できるより機敏なサプライチェーンが実現します。 .
注目のリソース