Loading

需要予測:業界ガイド

目次:

  • 需要予測とは?
  • 需要予測と需要計画の違い
  • 需要予測が必要な理由
  • 需要予測の方法
  • 自動需要予測のメリット
  • 需要予測の価値

需要予測とは何か?

需要予測とは、企業が自社の製品やサービスに対する将来の顧客需要を推定するために使用するプロセスです。これは、過去の販売データ、現在の市場状況、競合企業の洞察、および経験豊富な専門家からの意見を組み合わせて、購買行動を予測します。

顧客がどの製品をどの程度の数量で購入する可能性があるかを理解することで、組織はより効果的に計画を立てることができます。正確な需要予測は、企業が効率的に運営し、収益性を維持しながら顧客のニーズを満たすのに役立ちます。

需要予測は、組織の多くの領域において重要な役割を果たします。財務的な観点からは、収益、利益率、キャッシュフロー、資本投資の予測をサポートします。運用面では、労働力計画、従業員のトレーニング、設備使用、生産能力、長期的な拡張に関する意思決定を導くのに役立ちます。

従来、需要予測は直感と専門家の判断に大きく依存してきました。経験は価値を付加しますが、この主観的な意見により、需要予測は芸術と科学の両面を持つものと見なされてきました。

このアプローチの課題は、主観性が不確実性をもたらす可能性があることです。予測が一貫したデータではなく意見に基づいている場合、不正確さが下流のプロセスにリップルし、計画、実行、全体的な業績に影響を与える可能性があります。

需要予測と需要計画の違いとは?

多くの人が需要予測と需要計画という用語を同じ意味で使用しています。しかし、これらは範囲と内容において異なります。需要予測は、履歴データと主観的な情報に基づく需要の予測であり、需要データの戦略的な活用です。短期的または長期的なものがあり、事業拡大の計画、資金調達の確保、市場価格の設定、全体的な生産レベルの設定などに使用できます。

需要予測は、外部レベルと内部レベルの両方で行うことができます。外部的には、予測は広範な市場トレンド、消費者の嗜好や期待値の変化、潜在的なディスラプターなどを検討します。一方、内部的には、キャッシュフロー、製造戦略、売上原価(COGS)の見積もり、その他の要因など、特定の業務プロセスを設定するために使用できます。

予測は、受動的またはアクティブである場合もあります。受動的予測は、安定した成長と予測しやすい需要を持つ企業によって行われます。アクティブ予測は、需要サイクルが不安定な企業や、スケーリングまたは高成長を経験している企業でよく見られます。

比較すると、需要計画はより戦術的なプロセスです。需要計画は、予測で利用可能なマクロデータを取り入れ、企業内でそれを運用化する計画を策定します。需要をサプライチェーンに適用するプロトコルとアクションを開発し、企業がサービスレベルの期待値に応えられるようにします。要するに、需要予測は業務上の意思決定を推進し、需要計画は製造とサプライチェーンの運用課題を推進します。

需要予測はどのように機能するのか?

需要予測は、パターン、トレンド、季節性を特定するために履歴データを収集することから始まります。このデータは、市場状況、経済指標、プロモーション、競合企業のアクティビティなどの外部要因と組み合わされ、過去の実績に文脈を追加します。 

次に、企業は統計モデルや高度な分析などの予測手法を適用して、将来の需要を推定します。これらの予測は、営業、マーケティング、オペレーションチームからの洞察を使用してレビューおよび改善され、データだけでは捉えられない現実世界の要因を考慮します。

最後に、予測は時間の経過とともに監視され、調整されます。新しい販売データが利用可能になると、企業はモデルを更新して精度を向上させ、計画が実際の顧客需要と整合し続けるようにします。

需要予測が必要な理由

需要予測は、ビジネスアクティビティにおける リスクの軽減 に役立ちます。これは、長期的に企業の健全性に影響を与える健全なビジネス上の意思決定を行う上で重要です。需要予測が必要な理由には、以下のようなものがあります。

  1. 目標達成 – 企業には、事前に決定された成長軌道と、企業の継続的な成功を確認するための長期計画があります。需要予測は、企業が積極的に行動し、シグナルが示す際に長期戦略を調整することを可能にします。
  2. 財務計画 – 需要予測は、将来の予算編成において重要な役割を果たします。強力な予測は、コストおよび収益の見積もりを実現します。これにより、企業は予算を立て、需要に対応できます。
  3. 成長 – 正確な予測により、企業は費用対効果の高い方法で拡大を行うことができる時間枠内で、拡大の必要性を把握できます。設備への資本支出は高額であり、設備の受領までのリードタイムが長いことが多いため、需要予測は成長計画の実現を促進します。
  4. 人的資本管理 – 需要予測は、潜在的な技術的ディスラプターなどの情報を考慮するため、企業が将来の製品イテレーションに必要な主要なスキルセットを確保するためのトレーニングおよび人員配置を計画するのに役立ちます。
  5. ビジネス上の意思決定 – 業務プロセスとして、需要予測は、生産能力、新市場のターゲティング、原材料およびベンダー契約など、あらゆる面で経営陣が健全なビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。

需要予測の方法

需要予測には 2つの方法 があり、定性的方法と定量的方法があります。定性的方法は従来の予測で使用され、多くの経験、直感、主観性を伴います。定量的方法は予測にデータと分析ツールを使用し、自動化された需要予測ソフトウェアで使用される方法の種類です。

定性的方法には以下が含まれます。

  • デルファイ法 – これは、特定の市場セグメント内の専門家に予測を生成するよう求める反復プロセスです。予測は共有され、他者の意見に影響を受けます。このプロセスは、合意された予測に達するまで繰り返されます。
  • 営業部門の意見 – ここでは、営業チームがそれぞれの担当地域の予測を提出する任務を負います。予測は現実性について検討され、上級管理職からの他の意見も加えられ、その後需要予測として集約されます。
  • 市場調査 – この手法では、企業は顧客調査を使用して潜在的な需要を特定します。調査には、個人情報、人口統計情報、経済情報が含まれる場合があります。ランダムサンプリングテストとして管理され、結果を集約する前に同じ厳密さに従う必要があります。

自動需要予測のメリット

従来の需要予測は、履歴データ、専門家の直感、そして非常に優れた推測で構成されていました。その結果、このレベルでの予測は芸術的な技とみなされていました。一部の企業はより上手く行い、一部の企業はより下手に行いました。最終的に、予測は将来の現実から大きく外れることがよくありました。

しかし、予測の芸術を科学に変えることはできるでしょうか。統計的な差異を非常に小さくして、もはや問題にならないようにし、予測を未来を予測するのに役立つデジタルツールに変えることはできるでしょうか。予期しない変数によって予測が影響を受ける可能性は常に存在しますが、今日では過去よりも需要予測のためのより良い道があります。

需要予測および計画ソフトウェアにより、より正確な需要予測の作成が可能になります。広範囲にわたる機能として、需要予測は、すべてのレベルのステークホルダーが予測に自信を持って断固として行動できるようにするために、コンセンサスベースで行われる場合に最も効果的に機能します。ほぼリアルタイムのデータと履歴データを使用することで、これらのプラットフォームで利用可能な高度な分析により、トレンド、マイクロトレンド、その他の実用的なデータを見つけることができ、将来の需要のより正確な全体像を構築するのに役立ちます。需要予測ソフトウェアを導入する際には多くのメリットがあります。これらのメリットには以下が含まれます。

  • サプライチェーン効率の向上 – 需要予測は、将来の販売量だけでなく、季節性を含む販売のタイミングも予測するのに役立ちます。これにより、 サプライチェーン全体の効果的な管理 が実現し、効率が向上し、マネージャーが生産、倉庫保管、出荷をより適切にスケジューリングできるようになります。予測される需要の急増や影響を受ける製品を把握することで、価格からリードタイムまで、あらゆる面でベンダー交渉を強化できます。
  • コスト管理 – 需要予測は需要がいつ発生するかを把握するため、運用マネージャーがコストを管理するのに役立つより良い需要計画の策定に活用できます。これには、労働力の活用、変動費および固定費のオーバーヘッド機能などが含まれます。
  • 収益予測 – 需要予測ソフトウェアはアクティブかつデータ駆動型です。高度なアルゴリズムを用いて、履歴データや組織データをERPの入力と組み合わせて分析し、より正確な収益予測を実現します。これには、売上原価(COGS)や品目レベルでのマージンが含まれます。この予測収益からの分析は、動きの遅い製品カテゴリの段階的廃止や、予測需要の高い新製品ラインの生産増加など、業績向上につながるビジネス判断を促進します。
  • シナリオ駆動型意思決定 – ビジネスリーダーは常に「計画B」を求めています。複数のシナリオにわたる緊急時対応計画の策定能力は、特に変動の激しい市場や製品ラインにおいて安心感をもたらします。今日の需要予測ソフトウェアには、「what-if」シナリオ構築機能があり、起こりうる結果を予測し、緊急時対応策の構築に役立ちます。
  • マルチエシェロン予測 – 従来の需要予測はレベル固有でした。より高いレベルやより低いレベルの集約は独立して行われ、その後調整する必要があったため、エラーやその他の不正確さが組み込まれることがほぼ確実でした。需要予測ソフトウェアにより、企業は複数のエシェロンでほぼリアルタイムのデータを活用・分析できるようになりました。この強力な機能は、企業、部門、工場、製品グループ、製品レベルで需要を予測するズームイン/ズームアウト機能として機能します。この機能は、需要シェーピングおよび需要センシングデータによってさらに強化され、各ビューを最大限に活用できます。
  • トレンド分析 – 予測と同様に、トレンド分析も常に不正確な試みでした。人間による分析は、簡単に検出できる季節性などの明白なトレンドを観察することにとどまっていました。しかし、適切な予測ソフトウェアを活用すれば、人間の目では気づかないマイクロトレンドやゆっくりとしたトレンドも検出できます。アルゴリズムは新しいトレンドを活用可能なデータとして変換し、全体的な予測を改善し、需要計画の精度をさらに高めます。
  • 優先順位付け – すべての製品が同じように作られているわけではありません。特定のコンポーネントや原材料は、他のものよりもコストがかかったり、時間的制約があったりします。また、食品や飲料業界の場合、これは腐敗性や規制上の懸念によっても影響を受けます。需要予測ソフトウェアにより、企業はABC分析を活用してカテゴリごとに在庫品目の管理を最適化できます。これにより、重要度やコストに基づいて品目を階層で分析し、予測へのアプローチを多様化できます。

需要予測の価値

サプライチェーン計画の重要な一部として、需要予測の目標は将来の需要を予測することです。適切な需要予測により、企業は製造、財務、購買、その他の主要な業務プロセスにおいて、より良いビジネス上の意思決定を行うことができます。堅牢なサプライチェーン計画ソフトウェアは、プロセスに「科学」を加えることで、従来の予測を超えた機能を実現します。

より優れた予測モデルにより、より良いビジネス上の意思決定が可能になり、それこそが需要予測の真の価値です。主観的な変数をほぼリアルタイムのデータ、履歴データ、 高度なアルゴリズム、分析と調和させることができます。

Plex Supply Chain Planning は、データ駆動型の洞察を実現する高度なサプライチェーン計画ソフトウェアを、アジャイルでサイロ化されていないプラットフォームで実現し、あらゆるサプライチェーンにこの価値をもたらします。


サプライチェーン計画の詳細を体験しよう

Plex サプライチェーン計画 | RockwellのPlex
Plex サプライチェーン計画 | RockwellのPlex
パンフレット
パンフレット
Plex サプライチェーン計画 | RockwellのPlex
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。