PPAP(生産部品承認プロセス)は、製造業で使用される一般的な用語で、主要な活動をサポートし、サプライヤと顧客間のコラボレーションを容易にします。これはさまざまな産業で使用される標準的な方法であるため、PPAPとは何か、なぜこのプロセスが必要なのかを理解することが重要です。このガイドでは、以下について解説します。
- PPAPとは
- PPAPが重要な理由
- PPAPの5つのレベル
- PPAPの実施方法
- PPAPの責任者
- APQPとPPAP
PPAPとは
PPAPは、新規または改訂部品の承認プロセスを指します。もともとは航空宇宙産業や自動車産業における重要な手順として始まりましたが、現在では製造業全体で広く使用されています。PPAPは18のステップからなり、サプライヤが製造する部品が顧客の期待値を上回り、一貫して生産できることを保証します。
PPAP提出には一般的に5つのレベルがあります。完全なPPAPガイドラインには、プロセス要件を満たすための詳細な情報、手順、サンプル文書が含まれています。
PPAPはAPQP(先⾏製品品質計画)の一部であり、特に第4段階である製品およびプロセス検証に該当します。
PPAPが重要な理由
PPAPが重要なのは、重要な部品が正しい技術仕様で製造されていること、そしてそのプロセスがそれらの要件を満たす部品を一貫して生産できることを保証するためです。また、サプライヤに何が期待されているかを明確に伝えることで、コミュニケーションをサポートします。これらのガイドラインは、問題発生や是正措置の必要性を最小限に抑え、サプライヤと製造メーカ双方に利益をもたらし、シームレスなパートナシップを実現します。
PPAPやその他の品質保証手法は、さまざまな製造産業で導入されており、競合他社に対して競争力を維持するためには、これらのプロセスを理解することが重要です。
PPAPの責任者
サプライヤがPPAPプロセスの責任を担います。責任には、PPAP提出に必要なすべての要素を文書化するシステムの維持が含まれます。
PPAP 5段階の提出レベル
前述のとおり、PPAPは複雑なプロセスですが、生産仕様が満たされることを検証するために、すべての要素を完了する必要はありません。PPAPの要件は通常、見積プロセス中に交渉されます。PPAPレポートには5つの提出レベルがあり、レベル3がPPAP提出承認のデフォルトレベルです。
- レベル1: 部品提出保証書(PSW)のみを顧客に提出。
- レベル2: 製品サンプルおよび限定的な裏付けデータを含むPSW。
- レベル3: 製品サンプルおよび完全な裏付けデータを含むPSW。
- レベル4: PSWおよび顧客が定義するその他の要件。
- レベル5: 製品サンプルおよび完全な裏付けデータがサプライヤの製造拠点でレビュー可能なPSW。
完全なPPAPプロセス
完全なPPAPプロセスには18の要素が含まれます。必要な手順は、顧客要件および製造される部品の複雑さによって異なります。
1. 設計ドキュメント
これには、すべてが整合し要件を満たしていることを確認するために、サプライヤおよび顧客双方の技術図面のコピーが含まれます。また、正しい部品が納品されていることを確認するために、注文書のコピーも含める必要があります。
2. 設計変更通知
既存部品に対して変更が要求された場合の詳細な変更内容の説明。この文書は設計変更通知(ECN)であり、顧客のエンジニアリング部門による承認が必要です。
3. 顧客エンジニアリング承認
サプライヤは、顧客のエンジニアリング部門がサンプル生産部品を承認した証拠を提出する必要があります。
4. 設計FMEA(Design Failure Mode and Effects Analysis)
設計内のすべての可能性のある故障を考慮した包括的なリスクアセスメントを実施する必要があります。これらの故障には、製品の誤動作、性能や製品寿命の低下、安全性および規制上の問題が含まれます。DMEAは、製造プロセス全体を通じてレビューおよび更新されるべき文書です。
5. プロセスフロー図
これは、部品を作成するための全プロセスを概要として示しており、構成部品、測定、検査が含まれます。
6. 工程FMEA(Process Failure Mode and Effects Analysis)
これは、生産工程に関わるすべてのステップを見直し、起こりうる故障を特定し、適用された管理策を文書化します。PFMEAは、生産期間を通じて見直しと更新を行うべき文書です。
7. コントロールプラン
この計画には、安定した信頼性の高い生産工程を実現するために実施される特性および検査方法が含まれます。
8. 測定システム解析(MSA)
MSAには、生産中または品質管理チェック時に使用される測定機器のゲージ反復性&再現性(GR&R)研究が含まれます。ゲージおよび測定機器の校正記録も含める必要があります。このプロセスは、顧客のISOまたはTS規格への適合性を保証します。
9. 寸法結果
図面上の寸法が正しく、最終結果に反映されていることを確認するために、検証チェックを実施します。結果はスプレッドシートに記録され、PPAP提出書類に含まれます。
10. 設計検証計画および報告書(DVP&R)
これは、生産における部品に対して実施されたすべての材料試験および性能試験の概要です。各試験の詳細、実施時期、実施方法、および結果を記載する必要があります。
11. 初期プロセス研究
これらの研究には統計的工程管理(SPC)が含まれており、重要な工程が信頼性が高く、意図された公称値に近い状態で稼働していることを実証します。
12. 適格な実験室文書
これには、プロセス全体を通じて実施されたすべてのラボ試験からの認証が含まれます。社内試験および外部委託試験の両方が含まれます。
13. 外観承認報告書(AAR)
最終製品を顧客が検査し、設計に必要なすべての外観仕様を満たしていることに同意したことを確認する報告書です。
14. サンプル生産部品
サンプル部品は承認のために顧客に提供されます。通常、生産部品の写真と部品が保管されている場所も含まれます。
15. マスターサンプル
部品の最終サンプルは検査され、顧客によって承認されます。このサンプルは、今後の生産におけるベンチマークとして使用されます。
16. 検査補助具
これは、生産全体を通じて実施すべきすべての必要な検査項目のリストであり、使用する検査ツールおよび校正について詳述したものです。検査補助具には、検査治具、輪郭、変量ゲージ、属性ゲージ、モデル、テンプレートなどが含まれます。
17. 顧客固有要求事項
これは、PPAPプロセスに対して顧客が作成した特定の要件のリストです。
18. 部品提出保証書
部品提出保証書(PSW)は、PPAP提出プロセス全体の要約であり、提出理由、顧客に提出された文書、宣言署名、追加コメント欄が含まれます。PPAPプロセスは長く詳細ですが、生産前および生産中にすべてが計画され、考慮されることを保証します。このプロセスの目的は、エラーを最小限に抑え、高品質な製品を実現し、双方が結果に満足することです。
APQPとPPAP
生産部品承認プロセス(PPAP)は、先⾏製品品質計画(APQP)の構成要素の1つであり、特に5段階プロセスの第4フェーズに該当します。APQPは、新製品を市場に投入する際や、製品リリース後に変更を実装する際に使用されるプロセスです。PPAPの結果が顧客の期待値を満たさない場合、APQPプロセスが正しく機能していないことを意味し、見直しが必要です。 詳細なガイドをご用意しています APQPについて知っておくべきすべて およびPPAPが全体プロセスで果たす役割については、当社ウェブサイトでご覧いただけます。
品質計画の詳細を確認