Loading
プレスリリース

シャラーグループ、Plex, by Rockwell Automationへの移行により可視性を獲得

金属成形メーカがPlex ERPを選択し、業務のデジタル化と施設全体の可視化を実現

2024年3月3日 - クラウドベースのスマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであるPlex, by Rockwell Automationは本日、精密金属成形および組立メーカであるSchaller Groupが、ミシガン州に拠点を置く航空宇宙およびプロトタイプ施設の運営のための統合型かつ最先端の製造・ビジネスソリューションとしてPlex Smart Manufacturing Platformを選択したことを発表しました。Schallerは、Plex Enterprise Resource Planning(ERP)、Plex Manufacturing Execution System(MES)、Plex Quality Management System(QMS)を含むPlexソリューションの全スイートを選択しました。

新しいソリューションへの移行の決定は、Schallerが現在のシステム全体で直面している課題と、顧客からのますます厳格化するサイバーセキュリティ要件によって推進されました。全体的に、プロセスはマルチプラットフォームかつ手動でした。同社はデータの唯一の正しい情報源を持たず、さまざまなスプレッドシート、レガシーERPシステム、および多数の紙文書を、すべてサイロ化された方法で運用していました。この統合システムの欠如は、顧客のサイバーセキュリティ要件を満たす上で重大な課題となっていました。Schallerにとってのもう一つの主要な課題は生産スケジューリングであり、生産はしばしばボトルネックとなり、限定的なレポートや能力の可視性、そして自動化の欠如が生じていました。同社はまた、品質管理の向上が必要であると認識し、より良いトレーサビリティと生産制御を期待していました。Schallerのリーダーシップは、献身的な従業員とともに、最終的に顧客へのサービスを継続し、事業を成長させるために新しいERPシステムが不可欠であることに同意しました。

SchallerがPlexの導入を進める中、同社は、Plexが上記の課題に対応するだけでなく、在庫の自動化による生産スケジューリングの最適化やデジタル品質管理機能の実現など、さらなるメリットが得られることで、即時および長期的な改善が期待できることを楽しみにしています。

  • リアルタイムKPI可視性へのアクセス
  • 部門横断的な自動化デジタルシステム
  • ほとんどの部門における紙ベースプロセスの排除
  • 生産に対する財務可視性の向上

Plexの導入は進行中であり、両社は成功した稼働開始と今後の成果に大きな期待を寄せています。

「手動入力からデジタルシステムへの移行により、業務の効率化、プラントフロアと他部門の連携、動作データへのアクセスが実現できることは非常に価値があります」と、Schaller GroupのDirector of Advanced ManufacturingであるDavid Schallerは述べています。「Plex ERPによってSchallerの日常業務が向上することを確信しています。従業員はこれまで得られなかった洞察を得て、品質要件への対応も容易になり、自動化の可能性を最大限に活用できるようになります。当社の産業が強化されたサイバーセキュリティ要件に直面し続ける中、Plex ERPのクラウドベースのアーキテクチャは、サイバーセキュリティの業界標準維持にも貢献するという追加メリットを実現します。」

「Schaller GroupがPlexに信頼を寄せてくださったことを大変嬉しく思います」と、Rockwell Automationのenterprise software sales executiveであるJames Maddenは述べています。「Plexの包括的なERP機能により、Schallerは間もなくショップフロアから経営層まで完全な可視性を獲得し、運用、品質、エンジニアリング、財務に関するリアルタイムの洞察を得ることができます。Plexによって、Schallerは企業全体のパルスを指先で把握し、よりスマートな意思決定と効率向上が可能になります。」


Schaller Groupについて

Schaller Groupロゴ

Schaller Groupは、70年以上にわたり航空宇宙産業および自動車産業の大手製造メーカの信頼できるパートナです。50~1800トンの油圧プレスおよび機械プレスによる金属プレス部品、ロボットRSWおよびMIG溶接アセンブリ、ロールフォーミング、5軸加工、ウォータージェット加工を実現しています。ミシガン州チェスターフィールドに拠点を構え、500000平方フィート以上の製造施設を有しています。認証にはAS-9100、IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001、ISO 17025、NADCAP溶接およびレーザが含まれます。


Plexについて

Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。


お問い合わせ先情報

Mario Martin
Senior Manager, Global Public Relations, ロックウェル・オートメーション
連絡先:
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。