Loading
プレスリリース

Rockwell、乳製品プロセッサMirakaの業務効率化と企業価値の実現を支援

マオリ族所有の持続可能な乳製品会社Miraka Limitedは、業務の効率化のためにPlex, by Rockwell Automationを選定しました。

ニュージーランドを拠点とするMirakaは、再生可能な地熱エネルギーから電力を得る世界初の乳製品プロセッサであり、さらなる効率性と持続可能性を実現するためにPlex, by Rockwell Automationを選択しました。

同社は、ERPシステムを統合するためにPlexを使用します。ERPは、財務管理、人事、サプライチェーン、販売、顧客関係など、組織全体の主要機能となるビジネスプロセスを合理化し自動化するのに役立つソフトウェアシステムです。

Mirakaは、地熱エネルギーの利用により「従来の石炭火力工場と比較して製造時の炭素排出を92%削減し、業界で最も低い世界的な炭素フットプリントの1つを実現している」と述べています。この乳製品企業は今後、Plexを活用して牧草地から工場フロアまでの業務を接続、自動化、追跡、分析し、卓越性とイノベーションという主要な価値観をさらに高めていきます。

MirakaのCFOであるRobert Bellは、Plexを「データの唯一の正しい情報源」と呼び、効率性を高めることでMirakaのビジネスおよび業務性能を最適化する直感的なツールであると述べています。

Plexは、企業全体を俯瞰できる包括的な視点を提供することで、Mirakaがさらにレジリエントでアジャイル、かつ持続可能になるという目標をサポートし、生産を中断することなく市場の需要や顧客の変化に迅速に対応できるようにします。Plexソフトウェアはスマート製造の柱を中心に構築されており、企業が業務を合理化するだけでなく、業界標準への準拠、ビジネスの成長、価値観の実現を容易にします。

「Plexはモジュール式システムであるため、将来ニーズが変化しても成長・適応でき、当社のような企業がアジャイル性を維持し、競争で優位に立つことが可能です」とBellは付け加えました。

Mirakaが地熱エネルギーとRockwellのPlexを組み合わせて、さらにレジリエントかつ持続可能になる方法について詳しく見る


Plexについて

Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。


 
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。