単一の先進的なERPへの統合により、HI-LEXはスクラップ率の削減、稼働時間の増加、ITサポートコストの削減を期待
産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションに特化した世界最大の企業であるRockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK)は本日、グローバルな精密自動車部品メーカーであるHI-LEXが、北西半球のすべての拠点でPlexエンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)システムを導入することを発表しました。
HI-LEXは、車両の窓、ドア、ハッチを操作する機構を製造しています。世界有数の自動車ブランドで使用されているこれらの精密部品は、ヨーロッパ、米国、メキシコを含む複雑な国際サプライチェーンを通じて、ジャストインタイムで製造・納品される必要があります。最高の効率性とコスト効率を維持するため、同社は常に完全なリアルタイムの在庫可視性を持つ必要があります。
サプライチェーンの効率性の最大化と高い顧客満足度を維持する取り組みの一環として、HI-LEXはPlex ERPで製造オペレーションを合理化しました。このプラットフォームの高度なリソース計画機能とシームレスな接続を活用することで、同社は在庫レベルと材料ニーズについて、リアルタイムで更新される、より正確で詳細かつ包括的な視点を得ることができました。
プロセスおよび在庫関連のオペレーションを改善できるようにすることで、Plex ERPはHI-LEXの透明性とトレーサビリティの向上を支援しています。リアルタイムのデータを活用することで、HI-LEXの関係者は拠点や機能を超えてオペレーションの包括的な視点を得ることができました。これにより、ワークフローの加速、在庫レベルの最小化、品質管理の最適化が可能になっています。
これにより、最小限の在庫を維持しながらコストを最適化し、常にお客様のニーズを満たすことができます。在庫の透明性が向上することで、同社はスクラップ、総合設備効率(OEE)、生産性などの指標に対する性能も改善できると期待しています。
「使いやすさは、Plexを選択する決定において大きな要因でした」と、HI-LEXのEurope ITリードであるRaffaella Baglianoは説明しました。「Plexのように直感的で、すべての拠点で同じインターフェイスで導入できるシステムを選択したことで、工場の作業員とITサポート技術者の生産性が向上しました。そして、単一の最新式ERPシステムに統合することで、廃棄物を大幅に削減し、生産効率を高め、継続的にお客様の期待値に応えるか、それを上回ることができると期待しています。」
「HI-LEXは、世界で最も革新的なジャストインタイムサプライチェーンの運営者の一つです」と、Rockwell AutomationのCentral, East & North Region Regional Vice PresidentであるAsa Arvidssonは述べました。「市場変動が高まっているこの時代においても、お客様の期待値に応え、それを上回るという同社のコミットメントを維持する支援ができることを誇りに思います。Plex ERPを活用することで、HI-LEXは主要な在庫および生産性指標に対する性能を改善し、お客様のSLAを十分に達成できるようになります。」
HI-LEXはまた、Europe Customer User Groupからの専門知識とサポートの恩恵も受けました。このグループは、地域全体のすべてのPlexユーザーにコミュニティを提供し、革新的なユースケースと実世界の専門知識を共有できるようにしています。
設計と導入のプロセス全体を通じて、HI-LEXはロックウェル・オートメーションのPlexコンサルタントと緊密に協力しました。「ロックウェル・オートメーションからのサポートには非常に満足しています」とBaglianoは述べました。「Plexコンサルタントは、導入の一部がロックダウン中に行われたにもかかわらず、予定通りかつ予算内で導入を実現するために重要な役割を果たしました。EMEA全体の他のPlexユーザーとアイデアを交換する機会を持つ、より広範なPlexコミュニティも、私たちにとって重要な利点でした。」
HI-LEXについて
HI-LEXは、自動車産業向けウィンドウレギュレーター、ドアモジュール、機械式制御ケーブルの大手サプライヤです。広範な国際ネットワークと高度なR&D能力を活用し、HI-LEXは主要OEMに対して効果的かつ効率的なソリューションを提供しています。
世界各国に拠点を持つHI-LEXは、すべての主要自動車市場でグローバルに展開しています。年間1000万件以上の自動車用ケーブルアプリケーションおよびウィンドウレギュレーターを生産しており、ボート、ATV、水上オートバイ、オートバイ、ゴルフカートなどのレクリエーション車両向けケーブルアプリケーション分野でもトップクラスのマーケットリーダーであり続けています。
詳細はwww.hi-lex.comをご覧ください。
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。