クラウドERP食品安全管理システムの業界リーダーであるPlex Systemsは、ウェビナーシリーズ「FSMA Update: Food Plans That Comply With New Rules」のリリースを発表しました。
ミシガン州トロイ、2013年2月19日 – 長らく待たれていた米国食品安全強化法(FSMA)の規則が発表され始めており、食品・飲料加工業者に影響を及ぼしています。Plex Online FSMSを実現するクラウドERP食品安全管理システムの業界リーダーであるPlex Systems Inc.は本日、今後開催予定のウェビナーシリーズ「FSMA Update: Food Plans That Comply With New Rules」を発表しました。シリーズ第1回は2013年3月5日午後1時(東部標準時)に開催され、業界インサイダーであり、元FDA副長官、Leavitt PartnersのManaging PartnerであるDr. David Achesonによるガイダンスが予定されています。このタイムリーなウェビナーにぜひご登録ください。
Achesonは、FSMAの現状、今後予想されるステップおよびその影響について概説します。その後、食品安全計画の最新要件について詳しく解説します。何を文書化すべきか、適切な安全手順が遵守されていることをどのように検証するか、そして安全慣行を継続的に監視する方法について説明します。参加者は以下を得られます。
- FSMAの現状の把握。
- 最新規則および貴社ビジネスへの影響に関する洞察の獲得。
- 拡張HACCP、監査、予防管理に対する要求への対応方法の具体的理解。
- 食品安全計画および食品安全管理システムの立ち上げまたは強化。
第2回の運用重視ウェビナーは3月26日に開催され、クラウドERPがFSMA準拠を実現するデモは4月9日にスケジュール型で予定されています。
「食品企業は、政府が新たな規則を展開し、FDAが新たな権限を行使する中で、FSMAの影響を予測しています。企業が食品安全管理システムを強化し、手頃なコストで増大する要求に応えることが重要です」とPlex Systems食品ソリューションエキスパートのJon Cowanは述べています。「新しい要件に準拠し、正式な食品安全計画によって全体的な運用を改善する方法を学ぶために、Dr. Achesonをウェビナーシリーズにお迎えできることを嬉しく思います。」
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。