製造業向けクラウドERPのリーダーであるPlex Systemsが、プラントフロア向けの新しいウェアラブル技術を実演。
テネシー州ナッシュビル、2015年6月30日 – クラウドERP for manufacturingのリーダーであるPlexは本日、Google Glass、Apple Watch、Estimote Beaconsを含む、ショップフロアでのウェアラブルコンピューティングおよびセンサーの新しいアプリケーションを実演しました。機械やセンサーからPCや個人用モバイルデバイスまで、あらゆるものを接続するために構築されたPlex Smart Manufacturing Platformは、製造メーカが新しい製造実行システム、機械、デバイスを活用し、ショップフロアで継続的に革新的な取り組みを実現するための、オープンかつアジャイルなプラットフォームです。
製造業における比類なき接続(性)
Plexはクラウド製造統合における長年のリーダーであり、Plexトランザクションの50%以上が機械、製造実行システム、デバイスから発生しています。主要製造メーカを対象とした最近のPlex調査では、55%以上がIP対応ツールや機械を使用し、80%がタブレットやウェブカメラなど幅広い消費者向けモバイル製品をショップフロア環境で活用していることがわかりました。Plexは新しいデバイスへの接続(性)を継続的に拡張しています。
ウェアラブル端末とPlex Smart Manufacturing Platform
- 本日のPowerPlexにおいて、PlexはApple Watchの新機能を実演しました。新しいPlexウォッチアプリケーションはPlex Smart Manufacturing Platformに接続し、生産状況の更新情報や、Plex Smart Manufacturing Platformで利用可能な事実上あらゆるデータやアラートを実現します。この新しいウォッチ機能は、事実上あらゆるAndroidベースのウェアラブル端末もサポート可能です。
- Plexはまた、製造ショップフロアのユーザーをサポートするための、接続されたウェアラブル端末のラインアップを実演しました:他のウェアラブル端末のタッチフリー制御を可能にする新しいGoGlove、接続された品質業務管理のためのBluetooth対応測定キャリパー、そして複雑な屋内環境で位置認識を実現するEstimoteビーコンです。
真の製造イノベーションはPlexから始まる
- Fisher & Companyは、Plexと緊密に連携し、同社のショップフロアにEstimote BeaconsとともにGoogle Glassを導入しました。ビーコンはGoogle Glassやその他のモバイルデバイスに正確な位置認識を実現し、自動的な位置ベースの情報表示と機能を可能にします。ショップフロアの監督者はGoogle Glassを使用して生産アクティビティに関する即時のハンズフリー更新情報を取得します。Fisherの導入には、資材ハンドラーをサポートするウェアラブルリングスキャナも含まれています。Fisherは現在、ウェアラブル端末の活用を拡大しており、その導入は最近IndustryWeekで特集されました。
ニュースに関するコメント
「Fisher & Companyは常に、生産業務をより効率的にし、従業員にとってより良いものにするための新しいツールや革新的な取り組みを模索しています」と、Fisher & CompanyのIT部門ディレクターであるScott Tollafieldは述べています。「オープンプラットフォームにより、PlexはGoogle Glassやリングスキャナのような新しいツールを簡単に活用できるようにしています。そのアジリティは、頻繁により良いプロセスへとつながり、最終的には私たちにとっての競争優位性となります。」
「Plex Smart Manufacturing Platformは常に実世界の課題解決に取り組み、顧客主導の革新的な取り組みのためのオープンかつアジャイルなプラットフォームを実現しています」と、Plex SystemsのCTOであるJerry Fosterは述べています。「私たちは、製造業における潜在的なユーティリティを理解するために、常に新しいガジェットや技術をテストしていますが、私たちチームにとって最もエキサイティングなのは、それらの機能を実際の生産環境で活用することです。Fisher & Companyと協力し、ウェアラブル端末プログラムの拡大と継続的な革新へのアプローチをサポートできることを嬉しく思います。」
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。