製造業向けクラウドERPのリーダーであるPlexは、新しいロールベースユーザエクスペリエンスおよび、ショップフロアから経営層まで人々をManufacturing Cloudとシームレスに接続することを目的としたGoogle Glassとの統合を発表しました。
ミシガン州グランドラピッズ、2014年6月10日 — Plexは、製造業向けクラウドERPのリーダーとして、火曜日に新しいロールベースユーザエクスペリエンスおよび、ショップフロアから経営層まで人々をManufacturing Cloudとシームレスに接続することを目的としたGoogle Glassとの統合を発表しました。Plexは 製造業向けクラウドソリューションのパイオニアとして、ショップフロアからスタートし、人、機械、材料、データ、システムを接続してきました。Plexの継続的な革新的開発モデルにより、ユーザエクスペリエンスの強化を含む新機能が毎日顧客に実現されています。
新機能 Plexロールベースユーザエクスペリエンス
- Plexは、製造アプリケーションのユーザエクスペリエンスを再構築し、個々の役割、責任、状況を考慮して、すぐに使用できる情報をワークフォースに実現します。
- ロールベースユーザエクスペリエンスは、ショップフロアから経営層まで、製造組織のすべてのワーカーをサポートします — すべてPlex Smart Manufacturing Platform内で実現されます。
- 新しいユーザエクスペリエンスは、タブレットやスマートフォンからショップ設備やデスクトップブラウザまで、デバイス間でシームレスな体験を実現するよう設計・開発されています。
- Plexは、最新式の設計手法と顧客からのフィードバック、そしてPlexの比類なきドメイン経験を活用し、製造ワークフォースの多様なニーズに応えるユーザエクスペリエンスを実現します。
- 火曜日、Plexは製造組織の財務および管理リーダーをサポートするために設計された最初のロールベースエクスペリエンスをデモンストレーションし、実現しました。追加の役割は、Plexの継続的な革新的開発モデルの一環として、2014年を通じて実現される予定です。
新機能 Google Glassのショップフロア活用
- PlexはGoogle GlassとPlex Smart Manufacturing Platformの統合をデモンストレーションしました。
- この統合により、製造業のプロフェッショナルは、ライブデータやショップフロアトランザクションを確認し、人物、機械、材料を組み合わせて製造アクティビティを制御できるようになります。
- PlexのGoogle Glassとの統合は、製造ショップフロアにおけるウェアラブル端末の大きな可能性を示しており、管理者や設備オペレータにリアルタイムですぐに使用できる情報を提供しつつ、作業や安全のために両手を自由に保つことができます。
- Plex Smart Manufacturing PlatformとのGoogle Glass統合は、現在Plex Labsプロジェクトとして進行中です。
ニュースに関するコメント
「当初から、製造のスピード、生産性、品質はすべて生産記録の正確性に直接関係しており、それは人々と彼らが行っている作業から始まるという前提でPlexを構築してきました」と、Plex SystemsのResearch and Development担当Vice PresidentであるJerry Fosterは述べています。「Plexをショップフロアワーカーにとって高速で使いやすいものにすることは常に私たちのDNAの一部であり、製造エンタープライズのあらゆる部分に同じロールベースのアプローチを適用してきました。」
「私たちは、製造業をGoogle Glassの最初のキラーアプリと考えています。ショップフロアのワーカーにとって、システム、機械、情報、トランザクションへのシームレスな接続を実現し、ハンズフリーが必須となる現場で活用できます」とFosterは続けました。「Plex Smart Manufacturing Platformは、材料から機械、人、情報まで、製造サプライチェーンのあらゆる要素へのシームレスな接続を実現するよう設計されており、Google Glassのような革新的な新デバイスをショップフロアに簡単に導入できるようにしています。」
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。