Loading
プレスリリース

Rockwell Automationがビジョナリーに、Plex Systemsが2022年Gartner® ガートナー Magic Quadrant™ for Manufacturing Execution Systemsでリーダーに選出

ロックウェルの包括的な製品ラインが、世界中のより多くのクライアントに向けたManufacturing Execution Systems(MES)変革を加速

ウィスコンシン州ミルウォーキー – 2022年6月6日 – ロックウェル・オートメーション, Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションに特化した世界最大の企業であり、本日、同社のFactoryTalk® ProductionCentreがビジョナリーとして、また Plex Systems がスマート・マニュファクチャリング・プラットフォームでリーダーとして、Gartner® ガートナーのManufacturing Execution Systems(MES)に関するMagic Quadrant評価で選出されたことを発表しました。

ロックウェルは、2022年Gartner® ガートナーMagic Quadrantでの位置決めが、同社のMES全体の包括的な製品ラインに対する急速な市場拡大と業界での認められていることを示していると考えています。ロックウェルの顧客は現在、「部分の総和を超える」進化する視点から、幅広い産業にわたるメリットを享受できます。

「2022年Gartner® ガートナーMagic QuadrantレポートにおけるロックウェルのMES包括的な製品ラインの認められていることを歓迎します」と、Rockwell Automation Senior Vice President, Software & ControlのBrian Shepherdは述べ、Gartner® ガートナーによるMES機能の解釈が、従来の定義を超えて、エンタープライズレベルの業務管理、エンジニアリングシステム、プラントオートメーション間のすべてのプラントレベル機能を含むまでに拡大していることを指摘しました。

「ロックウェルのFactoryTalk®ソリューションが、MES機能の画期的なオーケストレーションでビジョナリーとして認められたことを誇りに思います」とShepherdは続けました。「また、Plexがリーダーとして位置決めされたことは、スマート・マニュファクチャリング・プラットフォームが顧客に提供するインパクトと価値を示していると考えています。Gartner® ガートナーによるロックウェルの包括的な製品ラインのこの認められていることは、これらの製品間の相乗効果をさらに実証していると感じています。」

ロックウェルの完全な業務管理製品ラインには、Plex SystemsおよびFactoryTalk ProductionCentreソリューションが含まれ、MES、QMS、サプライチェーン計画、生産モニタ、資産パフォーマンス管理などの機能を備えています。FactoryTalk ProductionCentreは、高度に規制された産業で必要とされる深い機能と特徴を提供します。Plexは、700社以上の顧客にサービスを提供し、1日あたり80億件以上のトランザクションを管理する、大規模運用の唯一のシングルインスタンス・マルチテナントSaaS製造プラットフォームを提供しています。ロックウェルの業務管理製品ラインは、最も幅広い顧客が運用上のデジタルトランスフォーメーションを実現するための最良のソリューションを提供します。

ビジョナリーとしてのロックウェルの位置付けについて詳しくは こちら 、2022年Manufacturing Execution SystemsのMagic QuadrantにおけるリーダーとしてのPlexの位置付けについては こちら

をご覧ください。Gartner Disclaimer

GARTNER®およびMagic Quadrantは、Gartner® ガートナー, Inc.および/またはその関連会社の米国および国際的な登録商標およびサービスマークであり、許可を得てここに使用されています。All rights reserved.

Gartner® ガートナーは、当社の調査出版物に記載されているいかなるベンダー、製品、またはサービスも推奨しておらず、最高評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようテクノロジーユーザーに助言していません。Gartner® ガートナーの調査出版物は、Gartner® ガートナーの調査組織の意見で構成されており、事実の陳述として解釈されるべきではありません。Gartner® ガートナーは、この調査に関するすべての保証(明示的または黙示的)を否認します(商品性または特定目的への適合性の保証を含む)。

Plexはロックウェル・オートメーションに買収され、本レポートではロックウェル・オートメーション(Plex)として認められています。

メディア連絡先:
Chaya Jacobs
Global Public Relations
ロックウェル・オートメーション
+1 414-305-2784
chaya.jacobs@rockwellautomation.com


Plexについて

Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。


お問い合わせ先情報

 
Mario Martin
Senior Manager, Global Public Relations, ロックウェル・オートメーション
連絡先:
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。