Loading
プレスリリース

Plex Systems、2021年Gartner Magic Quadrant for Manufacturing Execution SystemsでChallengerに選出


Plex Systemsは2021年のレポートで完全なクラウドMESソリューションとして認められました

ミシガン州トロイ、2021年4月19日 - Plex Systemsは、クラウド提供型スマート製造ソリューションのリーダーとして、本日、Gartnerが同社を2021年Magic Quadrant for Manufacturing Execution SystemsにおいてChallengerとして認めたことを発表しました。1 このレポートのために、GartnerはMESベンダーをCompleteness of VisionおよびAbility to Executeで評価しました。

「Gartnerは年次評価において再びPlexをChallengerとして認めました。これは、MES市場における当社のビジョンと地位を確固たるものにしていると考えています」と、Plex SystemsのCEO Bill Beruttiは述べています。「当社の深いMES機能と独自のマルチテナントSaaS提供モデルの組み合わせにより、スマート製造およびIndustry 4.0の幅広いメリットを実現しようとする企業に最大の柔軟性を提供します。世界的なパンデミックに直面した際、当社の顧客はオンサイトからリモートワークへシームレスに移行し、当社は数十件の成功した完全リモートでの稼働開始および導入を完了しました。これがPlexの力です。」

Plexは、「生産管理」、「実行およびプロセス内品質モニタ」、「データ収集」を含む9つの主要機能MESにわたる包含基準に基づいて認められています。Plexの専用MESソリューションは、世界中の約700社のディスクリートおよびバッチ/プロセス製造メーカに価値を提供しています。Plexは提供内容を拡大し続けており、2月には Kors Engineeringの取得を発表しました。Kors Engineeringは、Plex MESを補完するプラントフロア接続および製造プロセス自動化ソフトウェアのリーディングプロバイダーです。Plexは現在、完全なERP導入の一部として、またはスタンドアロンソリューションとしてMESを提供しています。

評価プロセスの一環として、ベンダーはGartner Peer Insightsでレビューされます。これは、IT専門家および意思決定者によって書かれ、読まれるITソフトウェアおよびサービスの評価とレビューのオンラインプラットフォームです。グローバルなPlex顧客ベースのメンバーによって提供されたGartner認証済みの匿名レビューでは、2021年4月13日時点でPlexを4.4/5.0(24件のレビューに基づく)と評価しており、以下が含まれます:

  • 「全体的な経験は素晴らしいものでした。データ収集と管理をアップグレードすると同時に、従業員の能力もアップグレードすることができました。利用範囲を拡大し続けており、データを活用して会社全体の意思決定を推進しています。Plexは当社にとってゲームチェンジャーとなりました。」— Planning Manager in the Manufacturing Industry
  • 「優れた製品、低コストの導入、優れた統合、良好なサポート。」— VP of IT & CIO in the Manufacturing Industry
  • 「非常に使いやすく、他の競合他社と比較してコスト効率が高く、当社のオフィスだけでなくメキシコのオフィスでも導入が容易。」— IT Admin in the Manufacturing Industry

レポートの complimentary copy をダウンロードして、GartnerがPlex SystemsをChallengerとして認めた理由をご確認ください。

 

1 Gartner, “Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems,” Rick Franzosa, Christian Hestermann, 30 March 2021.

 

Gartner Disclaimer:

Gartnerは、当社の調査出版物に記載されているベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、テクノロジーユーザーに対して最高評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものではありません。Gartnerの調査出版物は、Gartnerの調査組織の意見で構成されており、事実の陳述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、商品性または特定目的への適合性の保証を含む、この調査に関するすべての保証(明示的または黙示的)を否認します。


Plexについて

Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。


お問い合わせ先情報

 
Mario Martin
Senior Manager, Global Public Relations, ロックウェル・オートメーション
連絡先:
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。