製造メーカ向けクラウドERPであるPlex Onlineのプロバイダー、Plex Systemsは、Plex Onlineのユーザが様々なモバイルデバイスを通じてデータにアクセスし操作できるサービス、SmartPlexの提供開始を発表しました。
ミシガン州トロイ、2012年11月1日 – 製造メーカ向けクラウドERPであるPlex Onlineのプロバイダー、Plex Systems Inc.は本日、Plex Onlineのユーザが、iOSおよびAndroidオペレーティングシステムベースのスマートフォンを含む様々なモバイルデバイスを通じてデータにアクセスし操作できるサービス、SmartPlexの提供開始を発表しました。
経営レベルの情報へのアクセスと入力から恩恵を受ける経営幹部やその他のスタッフの接続性強化を目的として設計されており、データはモバイルデバイスの表示機能に最適化されたディスプレイを使用して表示されます。初期にサポートされるアプリケーションは、ワークフロー、ユーザサポート、社内ディレクトリ、経費トラッキング、連絡先です。ユーザフィードバックが収集され評価されるにつれて、追加機能が展開される予定です。
SmartPlexは、安全で暗号化されたメッセージングフォームファクタにより、使いやすさとユーティリティの理想的な組み合わせを提供し、ほぼあらゆるデバイスでどこからでも企業を管理・維持する能力を拡張します。Plex Onlineがデスクトップワークステーションと通信するために使用するのと同じ通知プロセスを利用し、データと機能がプラットフォームや場所に関係なく利用可能になりました。
「SmartPlexは、日々増加しているモバイルデバイスを活用する個人に力を与えます」と、Plex Systems Vice President of Strategy Jim Shepherdは述べています。「ほぼあらゆるデバイスから、どこからでも、企業のミッションクリティカルなデータにリアルタイムでアクセスできるようにすることは、ビジネス環境の変化に応じてビジネス意思決定者が迅速に対応できるようにするゲームチェンジャーです。」
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。