Loading
プレスリリース

Plex Systemsが国際情報セキュリティ基準ISO 27001認証を取得

2021年12月8日

国際標準化機構(ISO)からの認証は、高レベルのデータセキュリティ実践に対するPlexのコミットメントを証明するものです

ミシガン州トロイ、2021年12月8日 -- Plex Systems、ロックウェル・オートメーションの一員であり、クラウド提供型スマート・マニュファクチャリング・プラットフォームのリーダーである同社は、本日、同社のスマート・マニュファクチャリング・プラットフォームがISO/IEC 27001:2013認証監査に合格したことを発表しました。この監査は、厳格な独立評価の後に完了しました。

ISO/IEC 27001は、世界最大の自主的国際規格開発機関である国際標準化機構(ISO)が発行する情報セキュリティに関する主要な国際規格です。この達成は、従業員と顧客のためにクラス最高のセキュリティ実践を維持するというPlexの長年のコミットメントを改めて示すものであり、安全なスマート・マニュファクチャリング・プラットフォームの主要プロバイダーとしての同社の地位をさらに強固なものにします。この厳格なプロセスを経ることで、Plexはリスクの軽減、データの保護、そしてセキュリティ実践の継続的な改善へのコミットメントを実証しています。

「認証監査に合格したことは、当社の管理、プロトコル、プロセスが国際的なセキュリティ基準に沿っていることの外部検証として機能します」と、PlexのGVP兼Chief Security OfficerであるCatherine Pittは述べています。「この認定は、継続的なセキュリティ改善に対するPlexの献身の証であり、お客様が世界クラスの組織にデータを委託できることを保証するものです。」

データ侵害のコストが上昇する中、多くの顧客は組織との取引を決定する前に追加のセキュリティ検証を要求するようになっています。ISO 27001認証は、Plexが増大するセキュリティ要件を満たし続けることを確認する追加の業界ソースを顧客に提供し、組織がクラス最高のセキュリティ基準を維持していることへの信頼を与えます。

「当社のデータとお客様のデータの完全性を確保するPlexのコミットメントは、当社の全体的なセキュリティ戦略において最も重要でした」と、Creative FoamのVice President, IT/ISであるTareq Falahは述べています。「このISO認証の取得は、当社のデータを保護し、最終的にお客様のデータも保護するというお客様の期待値を超えるPlexへの信頼を強化するものです。」


Plexについて

Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。


お問い合わせ先情報

 
Mario Martin
Senior Manager, Global Public Relations, ロックウェル・オートメーション
連絡先:
Justin Finnegan
SHIFT Communications(Plex代理)

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法で定義される「将来予想に関する記述」(特定の予測、ガイダンス、事業動向を含む)が含まれています。「信じる」、「見積もる」、「予測する」、「計画する」、「期待する」、「予想する」、「意図する」などの語句およびその他の類似の表現は、将来予想に関する記述を示す場合があります。取得による期待される利益、取得およびその製品・ソリューションの将来の機会、ならびに取得した会社の将来の期待値、信念、計画、目的、財務状況、前提または将来の事象もしくは性能に関するその他の記述に関する意見、予測および予想は、連邦証券法の意味における将来予想に関する記述です。実際の結果は、取得の統合を成功させ期待される利益を達成する能力、主要人材を維持および採用する能力、取得した会社の事業統合に関連する課題、リスクおよびコスト、取得した会社の予期しない負債に関するリスク、ならびに当社の証券取引委員会(SEC)への提出書類に随時詳述されるものを含むがこれらに限定されないその他のリスクおよび不確実性を含む、当社の制御が及ばない多くのものを含む特定のリスクおよび不確実性の結果として、予測されたものと大きく異なる場合があります。

本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。