製造および運用の両分野におけるPlexの価値レベル、業界専門知識、統合性が認められました
2022年5月25日 – Plex Systemsは、ロックウェル・オートメーション傘下の企業であり、クラウドベースのスマート製造ソリューションのリーダーとして、2つのIDC MarketScapeレポート – IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Manufacturing ERP Applications 2022 Vendor Assessment (Doc #US49047922, May 2022) およびIDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Operational ERP Applications 2022 Vendor Assessment (Doc #US46733721, May 2022) においてMajor Playerに選出されました。
「PlexがIDC MarketScapeレポートでMajor Playerに選出されたことを光栄に思います」と、Rockwell AutomationのChief Product Officer and VP, ApplicationsであるNathan Pieriは述べています。「当社の位置付けと推薦の声は、期待値を上回り、お客様に価値を提供するという当社のコミットメントを強調しています。IDC MarketScapeは、製造分野における当社の歴史とデジタルトランスフォーメーションに関する専門知識を認めており、これらは世界の製造メーカがスマート製造によって市場をリードする製品を提供できるよう支援するための基盤となっています。」
2つのIDC MarketScapeは、提供される価値レベルおよび接続性・統合性に関するPlexの強みを指摘しています。Plexの業界専門知識と単一システムにおける幅広い機能は、Operational ERPのIDC MarketScape内で認められました。PlexのクラウドベースERPは、製造実行システム(MES)を独自に含み、完全な製造ソリューションを構成しています。
「製造メーカは、より高いレジリエンスを目指す中で多くの課題に直面していますが、最も多く挙げられる問題の1つは、時代遅れまたはレガシーシステムです。他の産業と比べてクラウドへの移行は遅れていますが、製造メーカはERPソフトウェアの最新式化の重要性を明確に認識しています」と、IDC Manufacturing InsightsのIT Priorities and Strategies (ITP&S)リサーチディレクターであるReid Paquinは述べています。「要件に最適なベンダーを選定することは困難な作業ですが、長期的な成功には不可欠です。」
両方のIDC MarketScapeは、組織がERPシステムを評価・選定する際に考慮すべき最も重要な基準を特定し、議論しており、各企業の能力と戦略に基づいて配置をマッピングしています。
2021年9月、Plexは、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションに特化した世界最大の企業であるロックウェル・オートメーション, Inc. (NYSE: ROK)に買収され、産業クラウドソフトウェアの提供を拡大しました。
IDC MarketScapeにおけるMajor PlayerとしてのPlexの位置付けについて詳しくは、こちらをご覧ください。
IDC MarketScapeについて
IDC MarketScapeベンダー評価モデルは、特定の市場におけるICT(情報通信技術)サプライヤーの競争力の概要を実現するように設計されています。この調査方法は、定性的および定量的基準の両方に基づく厳密なスコアリング方法を活用し、特定の市場における各ベンダーの位置を単一のグラフィカルな図で示します。IDC MarketScapeは、ITおよび通信ベンダーの製品およびサービスの提供内容、能力と戦略、現在および将来の市場成功要因を有意義に比較できる明確なフレームワークを実現します。このフレームワークはまた、テクノロジー購入者に対して、現在および将来のベンダーの強みと弱みについて360度の評価を実現します。
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。