Loading
プレスリリース

ロックウェル・オートメーションの Plex, by Rockwell Automation が、Somic America, Inc. のテクノロジーシステム最新化のパートナーに選定

ウィスコンシン州ミルウォーキー、2024年7月9日 — 産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションに特化した世界最大の企業であるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、ボールジョイントおよびステアリング部品の製造を専門とする大手ティア1自動車サプライヤーであるSomic America, Inc.が、新たなERPおよびMESプロバイダとしてPlex, by Rockwell Automationを選定したことを発表しました。この取り組みにおけるSomicの目標は、成長の基盤構築、効率向上、製造工程全体における非付加価値活動の削減です。

プロセスの初期段階で、Somicは外部コンサルティングを活用し、いくつかの重要な取り組みを評価しました。この作業により、既存の分断された旧式システムを置き換え、最新化するという強い推奨が導き出されました。Somicは自社プロセスを深く掘り下げ、最新式で統合されたERPおよびMESプラットフォームによって実現可能な多くの改善領域を詳細に検討しました。このプロセスで3つの主要な柱が明らかになりました。第一に、分断されたシステムが分断されたデータを生み出し、データ収集と分析が困難でした。第二に、生産管理のための技術が最適化されていませんでした。そして最後に、実行可能で完全に統合された品質管理ソリューションが欠如していました。  

データが信頼できないことを発見した後、Somicはさらに深く掘り下げ、データ集約が負担が大きく労働集約的であることに気づきました。これにより、非効率的な生産計画とスケジューリング、仕掛品在庫の可視性の欠如が生じていました。これらの要因などにより、複数のワークストリームにわたるメリットを実現するため、Plex, by Rockwell Automationの採用を決定しました。対象範囲は、受注から入金、調達から支払い、生産スケジューリング、アセットマネジメント&メンテナンス、自動データ収集、品質管理、インバウンドおよびアウトバウンドEDI、顧客への正確な納品です。

自動車サプライチェーンにおける確立された存在感と、クラウド上で世界クラスのアプリケーションソリューションを提供する能力により、PlexはSomicに接続されたプラントフロア、デジタル生産トレース、リアルタイムのダッシュボードを提供し、Somicの成長と効率化の取り組みを支援しています。

「Plex, by Rockwell Automationを選択した決断は、当社の最新化の道のりにおいて最適なタイミングでした」とSomic America, Inc.のvice president, finance & administrationであるFrank Alley氏は述べています。「まず既存システムを監査し理解することを決定したことを大変嬉しく思います。これにより、将来のあるべき姿に必要なものについて最良の情報が得られました。そして、選定の真の推進力は、単一の接続されたデータベースと従業員のための共通ユーザエクスペリエンスを通じて、PlexのエンドツーエンドERPおよび製造ソリューションを活用することで期待されるメリットです。デジタルトランスフォーメーションの旅に乗り出すにあたり、Plexとのパートナーシップを楽しみにしています。」

「Plex側では、私のチームがSomicの複数の機能部門にわたり自由にアクセスでき、現行プロセスと将来ニーズを深く掘り下げることができました」とPlex, by Rockwell AutomationのアカウントマネージャであるJim Webster氏は述べています。「Somicと話し合い、どこで成果を上げられるかを見出したとき、当社のスマート製造スイートのメリットが中心となり、効率向上とリアルタイム情報へのアクセスを通じて、変革の強力な根拠を示すことができました。」

Somic Americaで成長のためのプラットフォームを確立する一方で、Plex, by Rockwell Automationは製造顧客に以下のメリットを提供します。

  • 単一の最新式ERP、MES、QMSおよびEDIプラットフォーム
  • プラントフロア上の機械への接続性によるリアルタイムのデータ生成
  • 合理化された生産計画およびスケジューリング
  • 堅牢な在庫計画と可視性
  • エンドツーエンドの製品トレーサビリティおよび系譜
  • 即時かつ正確なフィードバックを提供するダッシュボードからの明確なビジュアル
  • タスク自動化、エラー防止、規律徹底
  • 完全なプログラムおよびプロジェクト会計
  • サプライヤ性能、注文管理、チャージバックを単一システムで管理
  • 集中化された柔軟なラベリングシステム
  • オペレータトレーニングの計画および実行のためのデジタルプラットフォーム

Plex, by Rockwell Automationおよびその製造ソリューションの詳細については、plex.rockwellautomation.comをご覧ください。 


Plexについて

Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。


お問い合わせ先情報

 
Mario Martin
Senior Manager, Global Public Relations, ロックウェル・オートメーション
連絡先:
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。