革新的な自動車技術企業のグローバルなREEcornerおよびEVプラットフォーム生産が、クラウドベースの製造実行システムによってサポートされます。ベストプラクティスが複数の工場間で共有されます。
ブリュッセル – (2022年5月16日) – 産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションに特化した世界最大の企業であるロックウェル・オートメーション (NYSE: ROK) は本日、電気自動車 (EV) プラットフォームの自動車技術リーダーおよびプロバイダーであるREE Automotiveが、2023年の本格生産開始に向けて、高度にデジタル化された製造オペレーションを支えるためにPlex製造実行システム (MES) を採用したことを発表しました。
この5年契約により、クラウドベースのPlex MESが、REE Automotiveの英国コベントリーにある高度に自動化され柔軟な統合センターに展開されます。同センターは今年、10000台分の車両セット (40000個のREEcorner) の初期生産能力を持つ予定です。同社のグローバル展開計画に基づき、さらに多くの拠点が続く見込みで、REEのテキサス州オースティンの統合センターが来年稼働し、2023年には合計20000台分の車両セットの生産能力となる予定です。
Plex Smart Manufacturing Platformが提供するデジタルおよびクラウド機能は、REE Automotiveにとって、この最初の英国工場だけでなく、グローバルオペレーション全体にとって理想的な基盤を構築します。英国工場は製造パラメータと手順を微調整するために使用され、その後すべての他の工場に展開されます。
REEのコーナーテクノロジーは、重要な車両コンポーネントをシャーシとホイールの間のコンパクトなモジュールに収納し、クラス1~クラス6のすべての商用EVをサポートする完全にフラットでモジュール式のシャーシを実現します。その設計はシャーシスペースの点で非常に効率的で、乗客、貨物、バッテリのための最大限のスペースを提供します。コンフィギュレータにより、顧客はペイロード能力、バッテリ容量、ドライブトレイン、ステアリング、動作速度と環境、寸法を特定の要件に合わせてカスタマイズできます。
ロックウェル・オートメーションのEMEAソフトウェア販売担当Regional Vice PresidentであるMalte Dieckelmannによると、「REE Automotiveは、ライン側制御にロックウェル・オートメーションを使用することで恩恵を受けており、現在このMES導入を通じてさらに大きな効率性とコスト削減を実現しようとしています。Plexは生産オペレーションへの完全な可視性とERPシステムとのシームレスな接続を提供し、非常に有能な単一工場ソリューションとなっています。そのクラウドベースの性質は、複数の拠点や国にわたって増大する利益を推進する上で真価を発揮するでしょう。」
REEのChief Operating OfficerであるJosh Techは次のように説明しています。「私たちは統合センターとそのデジタルインフラストラクチャに関して白紙の状態から始めることができる幸運に恵まれているため、グローバルなREEcornerおよびEVプラットフォームの接続された製造計画をサポートするプラットフォームへの早期アクセスが不可欠です。Plex MESのクラウド機能は、当社の組立ラインのデジタルバックボーンとなり、顧客向けカスタム製造オペレーションを管理するローカル機能を提供すると同時に、すべての工場にわたってベストプラクティスを国際的に迅速に共有し拡大することを可能にします。」
両社の将来のモビリティに関する共通のビジョンが契約の基盤となり、継続的な関係を強化します。また、ロックウェル・オートメーションチームは一連のワークショップで英国での展開をサポートし、REE AutomotiveチームがPlex MESが提供する全機能を活用できるようにします。
「自動車産業は進化しています」とDieckelmannは述べています。「商用車の電動化を可能にし加速するには、完全なエコシステムが必要です。REEは、ターンキーソリューションとミッション特化型車両により、より優れたフリート効率を実現し、業界をリードするためにここにいます。Plexにより、ベストプラクティスの動作データの共有がこれまでになく容易になりました。」
REE Automotiveについて
REE(Nasdaq: REE)は、クラス1~クラス6のあらゆるサイズや形状の電気自動車または自動運転車を、あらゆる用途やターゲット市場向けに企業が製造できるよう支援することを使命とする自動車技術のリーダーです。REEは、EVやAVが構築されるバックボーンとして機能することを目指しており、EVやAVがPowered by REEとなる未来を描いています。REEの特許技術と独自の価値提案により、eモビリティ分野で新たな地平を切り開く立場にあります。詳細については、https://www.ree.autoをご覧ください。
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。