新しいスタンドアロン製品により、製造メーカは企業が設定した品質基準を維持し、製造プロセスの各ステップをトレースできます
ミシガン州トロイ、2021年4月27日 — Plex Systems、クラウド提供型スマート・マニュファクチャリング・プラットフォームのリーダーは本日、品質管理システム(QMS)をスタンドアロン製品として提供開始することを発表しました。Plex QMSは、製造メーカがFMEA、PPAP、SQF、BRCなどの業界コンプライアンス、規制、基準を遵守し、コストのかかる製品リコールを回避するのを支援します。
「Plexは創業以来、スマート・マニュファクチャリング・プラットフォームの不可欠な部分としてデジタル品質管理を提供してきました」と、Plex SystemsのGlobal Vice President of Product Strategy and ExecutionであるNathan Pieriは述べています。「Plex QMSは、お客様がマルチテナント製造実行システム(MES)で評価している重要な機能を集約した構成です。このソリューションは、工場の品質問題に最初に取り組もうとしているお客様に迅速なTime to Value (価値実現までの時間)を実現し、準備が整った際に完全な製造およびビジネスオペレーションソリューションへ拡張するための優れた基盤を提供します。」
クラウドベースのPlex QMSは単一の中央データベースから動作するため、製造メーカは各ステップをトレースしながら、反復可能で予測可能な方法で品質プロセスを容易に維持・管理できます。ワークフロー駆動型のPlex QMSにより、製造メーカはプロセスステップを完了し、文書を入力することで、すべての作業者が次のステップに進む前に定義されたガイドラインを遵守することを保証します。このシステムは、どの作業者が作業を行っても、同じ方法、スキル、管理が適用され、品質が維持されることを確認します。
「品質問題が存在すると、製造メーカは信頼性と顧客を失います」と、IDCのGroup Vice President, Energy and Manufacturing InsightsであるKevin Proutyは述べています。「しかし、Plex QMSのようなクローズドループソリューションを通じて品質管理を運用化すれば、はるかに迅速かつ確実に意思決定を行うことができます。」
Plexは品質管理のための4ステップモデルに従っています。
- 計画:Plex QMSにより、製造メーカは測定・検査・品質チェックを文書化するためのデジタル管理計画を作成します。
- 実行:製造メーカはプロセス内デジタルチェックシートで検査と文書化を行い、製品が要件を満たしていることを確認します。
- 測定・評価:製造メーカは、コンプライアンスや認証のための永続的なデジタル記録のトラッキングおよび維持のために、品質および生産データを取得します。
- 対策・改善:最後に、Plex QMSは継続的改善を重視した品質中心の環境を促進し、製造メーカがデータを使用してプロセスを改善できるようにします。
「Plexの品質ゲートキーピング機能が気に入っています」と、 JF Fredericks AeroのGeneral Manager兼COOであるJeff Astleは述べています。「部品に問題があり、検査をクリアしていない場合、システムは出荷を許可しません。この種の管理により、高品質を維持できるだけでなく、顧客に好印象を与え、追加の仕事を獲得するのに役立っています。」
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。