Food Industry Executiveによるこの出版物では、Plexの顧客であるHarvest Food Groupとのケーススタディを詳しく掘り下げています。同社がサイクルカウント精度を6%から98%に向上させた方法については、記事全文をお読みください。
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。