新機能は、組立および保守手順の実行方法におけるパラダイムシフトを表しています
ウィスコンシン州ミルウォーキー発 — 2024年9月17日 — 産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションに特化した世界最大の企業であるRockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK)は本日、Plex, by Rockwell Automationによるコネクテッドワーカーソリューションの発売を発表しました。これらの業界をリードする機能は、ユーザがショップフロアでの生産性、品質、安全性を向上させることを支援するために開発されました。
製造メーカは、労働力の減少、知識ギャップ、スキルギャップという完璧な嵐のような課題に直面しています。製造メーカを対象とした最近の調査では、望ましいスキルセットを持つ従業員を引き付けることが最大の内部障害であり、熟練労働者の供給不足が上位5つの外部障害の1つであることが判明しました。新しいコネクテッドワーカーソリューションは、労働者を維持し、引き付け、再教育するための高度なデジタルツールを実現することで、この課題に対処します。リアルタイムのガイダンス、視覚的な補助、マルチメディアコンテンツを活用し、理解を深め、作業中のエラーを削減します。製造メーカが必要とするアプリケーションの数を合理化することで、このソリューションは総所有コスト、Time to Value(価値実現までの時間)、サイバーセキュリティ・リスクも削減します。
「Connected Frontline Workforce(CFW)アプリケーションは、安全性、品質、生産性における重要な課題に対処するための戦略的必須事項です」と、LNS ResearchのFuture of Industrial Work、EHS、Sustainability Research AnalystであるAllison Kuhn氏は述べています。「製造業のリーダーは、スキルギャップを埋め、従業員の定着率を向上させ、より優れたユーザインターフェース、インタラクティブなトレーニング、リアルタイムの洞察を通じて全体的な従業員体験を向上させるためにCFWアプリケーションを展開しています。これらのソリューションは、即座の問題に取り組むだけでなく、長期的な成功のために労働力をアップスキルするものであり、Future of Industrial Work(FOIW)にとって不可欠なものとなっています。」
新機能は、Plex製造実行システム(MES)に直接組み込まれており、複数のサブスクリプションを必要とせずに製造生産性を最適化するための単一のソースを実現します。このソリューションは、ハードウェアおよびソフトウェアの提供、ならびに世界クラスのパートナシップを通じて、より広範なロックウェル・オートメーションポートフォリオからも恩恵を受けています。コネクテッドワーカーの提供は、以下の利点を実現します。
- コネクテッドワークフォースの採用と維持 新機能は、労働者の生産性とエンゲージメントを向上させるためのデジタルツールとリアルタイム情報を実現します。
- 人材ギャップへの対処 これらの提供を通じて、Plexは製造メーカが進化する労働力の状況において競争力を維持するための高度なトレーニングとツールで労働者を強化することを支援します。
- 知識の保持と移転 製造業における現在の労働力の大部分が退職するにつれて、次世代へのスムーズな知識移転を確保するために業界の専門知識を保護することが重要です。この機能は、製造知見の集積を有機的な方法で作成および取得します。
「生産性、安全性、品質、サステナビリティの推進は、創業以来、当社の戦略の最前線にありました。コネクテッドワーカー機能の導入により、Plexは重要な製造スキルギャップに対処するための戦略的な一歩を踏み出しました」と、PlexのVP Product ManagementであるAnthony Murphy氏は述べています。「これらの新しい提供の開始は、ロックウェル・オートメーションの世界クラスの業界パートナシップとPlexの製造労働力を引き付け、維持し、再教育するという使命を加速させ、製造メーカが今日のダイナミックな業界および工場環境の課題に最適に対応できるようにします。」
最新の機能には、人、機械、デバイスに対する段階的なタスクガイダンスを実現するガイド付きおよびインタラクティブな作業指示が含まれています。Canvas GFXとのパートナシップで開発され、現在利用可能なインタラクティブ作業指示により、ユーザは単一のドキュメント内でモデルベースの3Dおよび2Dマルチメディア形式を作成および操作し、手元の作業のより良い理解を促進できます。高度な機能には、Microsoft Teamsとのパートナシップによるチャット機能、人と機械のアクティビティ管理、主要な測定可能な機能、スマートツール統合が含まれ、製造メーカにコネクテッドワーカーソリューションをカスタマイズするユニークな優位性を実現します。
「ガイド付き作業指示は、私たちが自分自身に責任を持ち、同じタスクを反復可能で信頼できる方法で実行していることを確認するのに役立っています」と、RECARO AutomotiveのSenior IT ERP AnalystであるChristopher Giles氏は述べています。「特定の人の経験に頼るのではなく、5年間ここにいる人と1か月間ここにいる人の両方が同じ品質の作業を生み出すことができます。」
Plex, by Rockwell Automationとその製造ソリューションの詳細については、https://plex.rockwellautomation.com/en-us/smart-manufacturing-platform.htmlをご覧ください。
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。