Loading
プレスリリース

セイロン・キャンがロックウェル・オートメーションと協力し、製造工程を変革

2024年12月4日

このプロジェクトは、Plexクラウドベース製造実行システムによるリアルタイムで可視化を提供しながら、生産効率の向上を目指しています

ニューデリー、2024年12月4日 – 産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションに特化した世界最大の企業であるロックウェル・オートメーション Inc. (NYSE: ROK)は、スリランカの大手飲料缶およびエンド製造メーカであるCeylon Can Manufacturingとの協業を発表しました。ロックウェルは、クラウドベースのPlex製造実行システム(MES)を導入し、Ceylon Canのデジタル製造への移行を支援します。

この協業は、ロックウェルにとってスリランカで初めてのPlex MES導入であり、インド亜大陸のCPGセクターでも初めてとなります。Ceylon Canがインドに新施設を建設して事業拡大を計画する中、このパイロットサイトは同社のデジタルトランスフォーメーション施策の重要な基盤となります。

ロックウェル・オートメーション・インディアのManaging DirectorであるDilip Sawhney氏は次のように述べています。 「Ceylon Can Manufacturingのデジタルトランスフォーメーションの旅にパートナとして参加できることを誇りに思います。この協業は、革新的なソリューションを通じて製造メーカの業務最適化と効率向上を支援するという当社のコミットメントを示すものであり、CAN製造におけるデジタルトランスフォーメーションの新たなベンチマークを確立するでしょう。」

Ceylon Can Manufacturingは製品の80%を世界中に輸出しています。デジタルトランスフォーメーションプログラムは、スリランカにあるCeylon Canの既存サイトで実施され、同社がインドで2つのグリーンフィールド工場を通じて製造事業を拡大する準備を進める中、より広範なデジタル施策のパイロットとして機能します。

Ceylon CanのGeneral Manager PlantであるChulananda de Silva氏は次のように述べています。 「よりデジタル化された生産工程への移行にあたり、ロックウェル・オートメーションと協業できることを嬉しく思います。Plexプラットフォームの機能は当社の業務ニーズに完璧に合致しており、このパートナシップによって世界中のお客様に高品質な製品を提供する能力が向上すると確信しています。」

Plex MESは、ディスクリート製造工程に特化したすぐに使える機能を提供し、OEEなどの主要な生産指標のリアルタイムで可視化を実現します。このシステムの導入により、生産効率の向上、エンドユーザーへの納期短縮、新しいデザインや製品を生産ラインに組み込む際の柔軟性の向上が期待されています。


Ceylon Canについて 

スリランカのホラナに設立されたCeylon Beverage Canは、ビールおよび飲料業界向けの2ピースアルミニウム缶および蓋の製造施設として唯一の存在です。工場の効率を最大化するため、この施設は完全自動化されています。この施設と、献身的で高度な資格を持つスタッフにより、最新式産業が求める高い品質基準を継続的に満たすことができます。当社の製造品の80%は世界中に輸出されています。詳細については、 www.ceyloncan.comをご覧ください。


Plexについて

Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。


お問い合わせ先情報

 
Mario Martin
Senior Manager, Global Public Relations, ロックウェル・オートメーション
連絡先:
Pradeep Singh
連絡先:
Meenal Guglani
アカウントマネージャ、Genesis BCW
連絡先:
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。